用MSP430G2555+DRV8303+CSD17573Q5B 驱动直流无刷电机,参考TIDA-00735的硬件设计,请问官方有没有相关的软件参考?或者哪位大神做过的指导一下软件,万分感谢!!
另外,控制器给MSPg2553的是什么信号啊?
您好,
我们正在与这个参考设计的作者联系,稍后给您反馈。
Kevin
TIDA-00735的软件还在做可靠性优化,稍后会在网站上开放出来。
控制器与G2553之间是一个单线的接口,使用PPM信号传递速度控制信息。该信号高电平时间在1ms到2ms之间变化,1ms代表0 speed,2ms代表full speed,在1~2ms之间速度线性变化。具体介绍您可以参考TIDA-00735的test result文档。
您好,
不知道您是做什么应用? 如果是电调的话,您可以参考TIDA-00643. 是基于F28027F+DRV8305的电调方案,正弦波驱动,相比方波性能更好.
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00643
控制器给MCU的信号可以自己定义,有用PPM/UART/I2C/PWM等等都有.
谢谢!如果软件 测试完成,可不可以通知一下,我需要参考,谢谢!
谢谢!我是做电调呢,非常感谢!