最近在使用DRV10970系列芯片,使用过程中出现下列问题:
1、刹车信号问题,BRKMOD,置高电平时,刹车信号无效,此时通过示波器观察,BRKMOD信号为高电平输出,证明信号给出,但此时PWM输出没有置0,个人认为刹车信号不应该受PWM信号高低影响。此种应用场景为系统上电及电机运转过程中系统控制使用。
请问各位坛友及技术专家是否遇到该类问题,如何解决呢。
2、换相信号问题,DataSheet给出了30°放置霍尔传感器时梯形波应用下的换相逻辑顺序,然而0°即表2并没有给出,那么0°的换相顺序应该是怎样,同样无霍尔传感器应用背景下,应该如何换相,换相顺序是怎么样的?
3、电机驱动能力问题,应用背景:无霍尔传感器,使用磁感应芯片去感应电机转子角度,并使用换相顺序为101,100,110,010,011,001,此时驱动芯片能够使电机转动(但感觉不平稳),PWM给固定值时电机会持续转动并伴有持续的力输出;但当PWM为通过控制变量给到驱动芯片时,电机表现为一次抖动且没有持续的力输出,当控制变量最大给到8v时(通过示波器观察DRV10970输入管脚确定有接近100%占空比PWM信号),电机也没有反应。
请问各位坛友及技术专家,此现象是什么原因造成,是否驱动芯片有相应保护机制,驱动芯片为何不能给出持续输出。