1、DRV10970驱动电机正反转是否需要响应时间,响应时间是多少?
2、关于芯片适应霍尔传感器问题,
①芯片是否支持其他角度,如60°,120°放置霍尔传感器,若支持换相信号是否与Datasheet中的换相顺序一致;
②芯片是否支持无霍尔传感器电机使用;
③若电机无霍尔传感器,电机转子位置通过磁感应芯片获得,并通过磁感应芯片测得的角度进行编码,给出换相信号到驱动芯片输入端,此种方式能否使用, 若能够正常使用驱动芯片,应如何给出换相顺序,是否有相应规定。 感谢解答
1. 对于10970,切换正反转都应在电机停转以后。运转中切换转向,应先刹车,等电机停转后再反向启动。电机停下的时间由电机决定。
2. 首先,0或30度摆放是最常见的,60度和120度摆放的意义在哪里?
其次,为了得到最大效率,10970提供超前角功能。自动进角仅适用于0度摆放。手动设定可以到15度。
10970不支持无霍尔应用。
磁感应芯片是指什么芯片?磁编码器吗?磁编码器一般只需取其1bit的信号就可以作为霍尔输入。
感谢Alvin的解答。
1、按照手册描述0°与30°是相对于反向电动势的放置,在使用带霍尔传感器电机的时候,无法确定得知霍尔相对感应电动势多少度,这个问题怎么看呢,还是说所有带有霍尔传感器的无刷电机都能使用,不用去在意相对摆放位置?
2、磁感应芯片就是指磁编码器。然而发现磁编码器无法感知电机的真实电角度,因此换相不准确,会导致电机堵转,电流上升等现象。
3、在发生堵转现象时,10970表现为电流上升,然后电机没劲的现象,感觉是由于芯片内部保护导致,是否可以屏蔽掉此类保护,让堵转情况下电机能够持续输出稳定的力?
另外请教一下Alivin,关于云台驱动芯片的选择,是不是更推荐MCU+DRV8313这样的方案,10970以及10975这样的芯片用于云台直流无刷电机驱动是否存在问题?
感谢解答!