您好:
附件中是我的EVM的AWR1642芯片,请问这个芯片是ES1.0还是2.0呢?
它能配套应用的SDK、ccs以及uniflash等软件的版本是哪一版的?
1.你这个是TMN4C129的MCU,不是AWR1642的芯片,请上传AWR1642的截图。
2.关于ES1.0还是ES2.0,你可以看芯片的丝印,502就是ES1.0的,502A就是ES2.0的,如下图所示:
3.
ES1.0也可以继续使用于验证的,ES2.0是量产版本的芯片。所以后期购买芯片的话,均为2.0版本了。从验证角度来讲,是没有问题的,仅是无法使用最新的SDK的特性而已。
ES1.0芯片只能使用最高SDK1.2版本的mmwave SDK。
ES2.0芯片需要使用使用SDK2.0以上版本SDK。