我的问题是 AWR1843 无法在 mmwave studio2.1.1中 RS232连接失败
在连接AWR1843后,XDS110串口驱动没有被正确识别,正确的应该是如下列文档第页上的显示。
training.ti.com/.../mmwave_sensor_raw_data_capture_using_dca1000_v02.pdf
请尝试手动安装一下XDS110 FDTI driver,可以参考mmwave studio user guide 第2.3 USB Interface and Drivers章节。
您好,不是的,当我们使用iwr1642时,一切正常,但当我们使用1843时就出现了这个错误,我的文档里有提到过,事实上我们手头写了一个程序模仿该软件,连接数据读取雷达行动指令都可以正常运转,不论哪台设备,故我排除了设备问题,您也注意到了,我说的是我们,我们这里三台开发环境都是这样的,我甚至想到了配置文件配置错误,但是可能不是,如果可以的话,我希望您可以提供我一份正常运转的C:\Users\用户名\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini的样式给我
你好,
我已经尝试在SOP0:0:,SOP1:1.SOP2:1上通过脚本连接串口,通讯可以正常进行,你能不能指定一下我怎么擦除flash上的内容,我怕操作不当损害产品
user6583072 说:两个口都要清一下嘛?
什么意思?板子上只有一片qspi flash
user6583072 说:当我下载mss固件时卡住不动了
能否更换一个电流更大的适配器或者是直流电源试试?
你好,
请确认你在连接mmwave studio时候SOP=011.
user6583072 说:不好意思,这个问题我解决了,
能否告知一下是如何解决的?