TS12A4515、TS5A3159等模拟开关比CD405x系列的模拟开关带宽高很多,导通电阻也很小,但是它是单电源供电,是不是没法传输负电压啊,也就没法传输交流信号呢?
的确无法开关负电压。但是;只要叠加一个直流偏置;仍然可以传输交流信号。
是的,这些模拟开关只能是单电源供电,如XP所述,可以提高输入信号的偏置来实现交流信号的选通。
如果需要双电源下多路信号的选通(多对1或1对多),可以使用复用器来实现选通。如CD405x。