This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

独具慧眼,推荐得奖,寻找Deyisupport专家勋章得主!

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, MSP430F6736, UCC29002, BQ24172, UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138, ADS1247, REF5020, REF5025, LM1117, INA333, INA128, DAC161S997, LM25116, TPS40132, CONTROLSUITE, LMZ22003, LMZ23605, TMS320F28069, CC2540, MSP430F149, LMH0395, TPS65251, TL5001, LM3421, LM43603

有众多的热心人,在DEYISUPPORT中,一直默默地帮助着大家,答疑解惑,探讨技术问题,在感恩节即将到来之际,Deyisupport 号召全体工程师,对所有帮助过您的人深深地说一句:谢谢!

同时请将您的感谢化为实际行动,推荐您心中的热心人,我们将按照每个热心人被推荐次数进行评奖,从每个版区(模拟,MCU,DSP,无线连接,DLP)中选出一名“技术专家”,“技术专家”获得丰厚奖品同时还将获得独一无二的线上专家勋章,您在推荐他人的同时将收获精美的推荐礼品哦!

 

【活动时间】

11月24日 - 11月28日

 

【活动规则】在本帖跟帖分享以下内容:

1、分享你曾经发布的某一篇技术问题帖(描述你的问题+该帖链接),

2、列出对该问题解答最有帮助的网友论坛账号(可多人),并写出在他的帮助下,问题是如何解决的,同时送上对他的感恩祝福吧。

问题帖请在【模拟】、【MCU】,【DSP】,【无线连接】、【DLP】任意一个论坛板块中寻找你所发布过的!

3、请点击以下链接,开始推荐您心目中的热心专家。

点击推荐

认真填写您的个人信息,以方便活动结束后,及时派发奖品!

【奖项设置】

-  推荐奖 - 社区高级折叠雨伞 (100名,先到先得)

-  热心专家奖 - 欧姆龙手持式按摩器

为了保证活动公正,严禁推荐者重复多次使用其他账号回帖推荐同一人,将根据实际情况进行处理,情节严重者将取消获奖资格

Deyisupport 拥有活动最终解释权!不符合活动规则的要求将不具备获奖资格!

  • 这是我以前提过的问题的标题:请教下有关TPS92640的问题,有人用过这个芯片吗?

    问题链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/p/72219/175809.aspx#175809

    我当时的疑问是:驱动管的电流不知道多大,有个参数也不是很了解,所以在论坛发了这个帖子。

    然后:xp回复了这个问题,写的很简单明了,很好的解决了这个问题,现在,这个板子已经做出来,等的调试了。所以,在这里谢谢他的 帮助,对我的设计很有帮助。

  • 1.我曾经发布的技术问题帖:《采用TPS54620设计一个小电源模块 》“采用TPS54620设计一个小电源模块,5V转3.3V的,电流最大到6A。请问电感的设计可以参考TI的仿真工具吗?”

    原文链接:

    www.deyisupport.com/.../3066.aspx

    2.对该问题解答最有帮助的网友论坛账号:Trevor

    在他的帮助下,参考TI的仿真工具,并结合调试进行后,最终采用SER的一款耐大电流电感SER1052-152(1.5UH)。

    3.非常感谢Trevor对我的帮助!祝其在工作中顺风顺水,百尺更进一层楼!

  • 参与讨论的问题贴,关于无线充电的问题www.deyisupport.com/.../168212.aspx

    疑问,对于无线充电产品的现状及前景

    推荐人,jerrison,hualong tang,

    帮助,对于无线充电技术的效率及其应用,一直感觉因效率不及有线的方式而没有关注。几位的回复讨论反映了无线充电技术目前的效率以达70%以上,而对于不同的应用场合有着不可替代的优势。不同的技术在特定的场合下回体现其特殊的性能优势。

  • 1:我曾经发布的某一篇技术问题帖: 请教关于MSP430F6736 EVM 使用的问题,需要该评估板的原理图。当时在电表项目中用到该方案,需要参考官方设计,针对原理图问题有诸多疑问,特意发帖请教。

    问题链接为:www.deyisupport.com/.../25134.aspx

    2,对该问题解答最有帮助的网友论坛账号 Lina Lian。 在其帮助下,我顺利找到了需要的资料,解决了自己的困惑,最后也顺利完成了方案设计。

        非常感谢 Lina Lian对该技术问题的解答,解答过程非常及时、准确。祝Lina Lian工作顺利。

  • 我曾经发布的技术问题帖:《发现个UCC29002规格书中的问题 》

    看这2个公式,实际计算时候,分母出现负数,是不是弄错了?RSENSE一般常取0.001-0.005

    原文链接:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/66240.aspx

    2.对该问题解答最有帮助的网友论坛账号:Victor Chen

    原先一直以为RSENSE就是电流取样电阻。经过TI的员工解释,才明白了。

    采用均流控制芯片 UCC29002 设计了电源的均流控制电路,使模块单元具有可并联功能,可以实现多电源模块并联组成更大功率的电源系统。

    3.非常感谢Victor Chen对我的帮助!祝其心想事成,事业更上一层楼!


  • 这是我曾经发过的求救贴,标题是:测试输入频率有那么大的魅力?影响效率了?

    问题链接:bbs.21dianyuan.com/168105.html

    我当时的疑问是:在输入220V,60HZ时输出不正常,表现为PF值偏低,约0.78,效率偏低,约92%,而且还是噪声,观察输出波形时像是在振荡,是不是环路造成的?而在220V,50Hz时工作正常,PF值达到0.98,效率达到95.8%,无任何噪声。

    然后shiyunping与3608727对我的启发比较大,我自己去重新做实验,经过不懈的努力,最终解决了问题。

    非常感谢两位网友,可惜我只能选一位做最佳答案。

  • 这个是ZEHUA.HU提出的一个问题:标题是;BQ24172无法充电问题

    问题链接:www.deyisupport.com/.../73617.aspx

    他当时的疑惑是:此电路用于给3节锂电池2A充电,输入15V,但充不进去。该电路,在不接电池时输出端不是该有12.6的电压吗?现在FB只有0.14V,BAT只有0.8V,为什么?经测,各个引脚电平也是正常的。ACDRV=21V,  CMSRC=15V,  VREF=3.3V,  ISET=0.4V,  ACSET=0.8V,  AVCC=15V,  OVSET=1.2V,   TS=1.9V,  REGN=6V,   BATDRV=15V,   SW=SRP=SRN=0.8V。

    经过JASON SHEN的解惑及作者自己的努力,最终发现是PCB的问题,重新打样,解决问题。

  • 这是 he code发布的关于C2000中程序从FLASH搬移到RAM中运行的问题,原文链接如下      www.deyisupport.com/.../19710.aspx

    虽然没碰到过这个问题,学习了下mcpy()函数在V126和V127中的区别。针对该问题 Eric Ma给出了全面细致的回复,并对memcpy函数进行修改使得问题解决。在程序搬移时我们经常使用memcpy函数进行操作。其实一般开发中只是将InitFlash函数进行搬移,其他一般不需要。对于大数据的操作要求相应快的也可以将数据搬移到RAM中进行处理(可外扩RAM)。

    非常感谢he code和 Yi Tian1提出的问题,也感谢 Eric Ma的详细讲解,学习认识了。

    祝大家:心想事成!财源滚滚!

  • 问题一:请问UCD3138PSFBEVM-027提供的原理图,更改一下器件参数后是否也适用大点功率(2KW 110V 20A)的DC/DC设计?谢谢!

    连接:www.deyisupport.com/.../50473.aspx

    回答人:Max han . Richard li . Neil Li.这三位FAE相对应用有说明,

    个人学习:在针对问题上,我认为:

    刚开始调试到这里,现在遇到这样两个问题:前面您说的将firmware修改部分可以用,具体怎么实现?

    一、首先问题是如何获得UCD3138EVM-027的UCD3138里的固件firmware?用FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER吗还是DEVIDE GUI?具体怎么操作?

    二、目前看FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER或者DEVIDE GUI都不识别新的EVM-030,是否应该先下载才能识别?

    三、如果是的话,是不是可以先用FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER选择PFSP模板建立工程文件,然后下载到EVM-030中?但工程文件是*..XML文件, 而DEVICE GUI下载需要.X0文件,不知道怎么操作??

    四、能否给提供一份源代码,非常需要!  这个如果可以也可回复一下,。要不不知到怎么使用。,包括现在的自己也是一样。

  • 这个是我曾经发的一个技术问题贴:求推荐配套ADS1247芯片的电压参考源?

    地址链接:www.deyisupport.com/.../48231.aspx

    问题是这样的:当时打算用ADS1247芯片进行小信号(0-20mV)采集 ,工作电压5V,为避免干扰,不想采用

    运放进行信号放大,而是想直接进行采集,请问TI专家,在利用ADS1247设计电路时应该注意哪些方面呢?还有,能不能帮忙推荐一款TI的电压基准芯片呢?非常感谢!另外,不知道REF5020能否满足要求呢?

    真是非常感谢三位TI专家Johnsin Tao、 Guoliang Li 、 Carter Liu的热心回复:在他们的启发下,我逐渐熟悉了ADS1247这颗芯片,并明白了在用24位芯片做到20位左右精度的情况下,不用外部运放是不行的,采用电压参考源REF5025 要好于REF5020,并找到了一个合适的运放芯片,最终实现了一个19位的精度,在不增加成本的情况下,这样就能满足要求了!

    小信号采集是一个比较棘手的问题,提高精度确实费工夫,真心感谢3位专家的热心指导!祝福他们工作顺利!越来越好!

  • 这个是我曾经发布的一个关于LM1117-5V 低温使用问题的帖子,原文链接如下:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/72643.aspx

    这个帖子主要是关于LM1117在-40度的低温下使用,其输出电压偏低的问题。针对该问题,George Luo1,Max Han,以及Amoeba 给出了详细的分析,并且指出了解决这个问题的方法,必须用示波器准确的去测量输出电压的波形,观察环路在低温下是否存在震荡,同时需要注意和LM1117一起使用的电容在低温下的容量减小以及ESR变化的问题。最终我按照他们的解答,输出增加了一个1ohm的电阻,同时增大输入输出的电容。问题得以解决。

    非常感谢George Luo1,Max Han,以及Amoeba的热心解答,让我更加了解了LM1117的使用方法。

    同时感谢TI 社区的大力支持。

  • 这是我以前发布的帖子地址:

    www.deyisupport.com/.../60545.aspx

    感谢Ti工程师 、 的解答与回复。

    通过这次发帖,让我了解Ti电源公司对于各种应用条件有不同的针对性的芯片解决方案,说明了Ti公司的产品类型、技术经验非常丰富,已经把产品解决方案的划分成可以完全适合各种不同的需求;同时通过这次发帖,加深了对不同类型方案的了解。

  • LEI ZHAO2 提出的“微伏级直流电压的测量:仪表放大器的选择”问题,如何选择适合项目的运放,是一个很考究的问题。原文链接:www.deyisupport.com/.../72083.aspx

    对于处理5uv~2.4mv这样微伏级的信号,很好的选择是采用前级低噪声低温漂高增益的差分运算放大器,通过差分放大提取出信号后,首先进行信号滤波处理,采用低通或带通,最好采用带通滤波器隔离掉白噪声和1/f噪声,从而减少噪声干扰,方便后级信号处理,得到较高的SNR。前级差分放大就像TI工程师推荐的一样,采用INA333或INA128/129均可以,之后进行运放有源带通滤波,再进行适当增益放大,送至ADC芯片或MCU进行后续处理。思路基本和 Andy Tan提供的下图一样,

    特别感谢 

    以及提出问题的 

    祝大家工作愉快!

  • DCP010505B这个5V-5V的DC/DC片子 使用时候,输入电压5V输出是很稳的10V..不知道是什么原因,求大神给点指导,跟负载有关系么

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/addpost.aspx

    回答此问题的TI FAE 有:Michael Yang

    从中学到了:

    在实际测试电路时,有一些模块是带有负载调整功能的,模块的输出电压会随着负载的变化而变化,因此我们必须要参考datasheet给出的 load&Vout的曲线示意

    图,如果当测试电路的负载比较固定,我们需要了解电路在这种负载下的特定输出电压,那么就可以使用固定值的假负载代替真实的负载,进行模拟实验,从而得

    到较为准确的输出电压值。

    如果实际的负载会有一定的变化范围,可以使用LDO来实现负载调整功能。

    通常模块的datasheet中给出的输出电压值以及标称的出的输出电压都是在一个特定的负载下测到的。

  • 之前发的帖子标题:关于路灯的设计感想

    帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/73324.aspx

    推荐的FAE  Kevin Chen1 。

     

  • 我现在正在设计的项目中用到4.~20mA接口电路,因此我选了Ti的DAC161S997接口芯片,并且要求加入HART协议接口。因此对接口电路有一点疑惑,于是就发了个帖子咨询了一下,链接如下:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/73787.aspx

    该问题贴得到了TI 员工 Van Yang的大力帮助,帮我解决了电源连接的问题,避免了电源端的纹波问题。在这里非常感谢他的帮助。希望他以后继续为大家服务,及时解决大家的问题。

    大力推荐: Van Yang.

    谢谢TI举办的这次活动。

  • 我的提问:LM25116最大功率可以做到多少?我现在正在进行的一个案子,要求是7-36V输入,输出为4.2V/40A,我想用LM25116来做,不知能否做到这么大功率?需要注意那些?

    问题链接:www.deyisupport.com/.../72728.aspx

    问题解决:40A,建议采用两相buck来做,如TPS40132。使用外置晶体管图腾柱来实现的话,就浪费了芯片内部集成的大电流MOS驱动,如果实在要用,可以参考我们的power tips。驱动MOS可以使用专门的MOS驱动来设计,而且我们公司也有一些超低Qg的MOS可供选择,具体可以到官网查阅。

    LM25116是单相同步BUCK是不太适合做大电流输出,官网标注最大输出电流为20A,超过20A就应选用交错同步BUCK来做,经过几版验证,确实是这样。在这儿我要谢谢TI的专家: Jason Shen 。谢谢!

  • 强烈推荐 Bruce Wei ,他在MCU专区解答了我非常多的技术问题,包括:

    CCS3.3与CCS6.0的程序转换问题:

    www.deyisupport.com/.../173627.aspx

    ccs6与seed仿真器连接的问题 :

    www.deyisupport.com/.../169455.aspx

    Controlsuite的问题:

    www.deyisupport.com/.../169438.aspx

    当我碰到这些问题的时候,都得到了 Bruce Wei非常专业的技术支持,Deyisupport专家勋章非他莫属!!!

  • 强烈推荐 Bruce Wei ,他在MCU专区解答了我非常多的技术问题,包括:

    CCS3.3与CCS6.0的程序转换问题:

    www.deyisupport.com/.../173627.aspx

    ccs6与seed仿真器连接的问题 :

    www.deyisupport.com/.../169455.aspx

    Controlsuite的问题:

    www.deyisupport.com/.../169438.aspx

    当我碰到这些问题的时候,都得到了 Bruce Wei非常专业的技术支持,Deyisupport专家勋章非他莫属!!!

  • 关于模拟音频开关机爆音的问题,相信很多处理终端模拟音频的工程师都有遇到相似的问题.

    非常感谢 Flora Wang 的细心解答,从几个不同的方面入手,解决了POP音问题.谢谢,相信能帮到很多硬件工程师的朋友.

    问题连接如下:www.deyisupport.com/.../63428.aspx

  • 1.我曾经发布的技术问题帖:找了一篇文档看,发现有很多不解(seven steps to successful adc design).

    帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/p/24496/82705.aspx#82705

    2.列出对该问题解答最有帮助的网友论坛账号: ,TI FAE,对另外一个公司的application note有疑问,在TI这边得到了答复,也确认是文档有瑕疵。

    多谢 ,多谢TI FAE. Thanks  a lot.祝大家生活工作愉快。

  • 我以前有提问: "Cortex-A8 的总线频率是多少?"

    问题链接: www.deyisupport.com/.../1386.aspx

    然后, Tony Tang帮忙解决了这个问题, 我通过他提供的信息, 找到更多我想了解的东西, 谢谢他!

  • 之前发过一个有关程序从Flash搬移到RAM的问题?  网上看到一个帖子,说程序流程一般如下:code_start->wd_disable->copy_sections->c_int00->mian()

    但参考TI给的示例flash工程,里面MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart)是放在mian函数里,且是在系统初始化之后。这样就感觉跟上面的流程有矛盾,copy_sections跟mian()的先后顺序到底如何?

    问题链接为:www.deyisupport.com/.../71927.aspx

    TI的Eric Ma解决了我的疑问,Eric Ma给出了flash初始化过程,问题得到解决。

    感谢Deyisupport论坛给我们答疑解惑!

  • 这是我发帖子的地址:

    www.deyisupport.com/.../73416.aspx

    在设计中,经常会因为种种原因,出现令人费解的“意外”------《LMZ22003莫名其妙的烧坏》

    www.deyisupport.com/.../24468.aspx

    如何解决遇到问题?

    第一步,TI 员工 JOHNSIN TAO 回答如下:

    确认一下芯片质量

    可在TI网站上申请免费样片测试:www.ti.com.cn/.../homepage.tsp

    知识点:嗯,对头,只有鸡蛋才能孵出小鸡,捂着石头是不会有小鸡的!先确认自己孵的是“鸡蛋”。

    第二步,TI员工SCOTT SUN回答如下:

    请提供一下您的应用电路。

    如果可能的话用示波器抓一下启动时VIN,VOUT,EN等电压的波形,会对分析问题有帮助。

    知识点:知己知彼,百战百胜,先搞清楚情况才行。

    第三步,TI员工 JERRY CHEN 回答如下:

    建议抓一下启动的输入的电压和电流波形,看看有没有过冲。如果有,建议使用软启动效果更好的输入电源或者做保护电路。加TVS管和调节电容都可以减少过冲。

    另外LMZ23605是和LMZ22003管脚兼容的高压(40V abs max)芯片,可耐高压。

    知识点:解决问题的过程就是假设和探索的过程。

    第四步,TI员工 JIAN LV1 回答如下:

    1, 先空载,然后再上电看是否有同样的现象; 2. 如果情况还是一样,那么捕捉输入电压输出电压波形,看是否有尖峰; 3. 如果空载ok,那么尝试缓慢加负载,看在哪个负载点,芯片会烧

    知识点:把问题输入条件都确认无误后,把各种假设写在纸上,逐步解决。

    第四步,TI员工LEMON SHEN回答如下:

    你焊接是采用什么方式?机贴的还是手焊的?

    你用最近的LMZ系列芯片,不要使用老的LMZ系列。

    所以你现在重新去申请新的样品,再来试一试。

    知识点:焊接水平和工艺对芯片有很大影响,最先推出的芯片也许有BUG哦。

    第五步,楼主LIUJUNXU回答如下:

    问题得以解决:原因是PGND的焊接不牢靠,导致大电流流经AGND,造成的芯片内部的损坏

    知识点:模拟地和数字地要处理好

  • 曾经发布的技术帖:半桥用UC3525芯片的启动方式的疑问

    帖子链接:www.deyisupport.com/.../183293.aspx

    热心的坛友:wei wang1 回答了此贴:计算得到的是IC的震荡频率,如果全桥变压器工作频率想100K,那么震荡频率需要200K,另外如果你想做全桥,功率应该比较大,这种情况下,建议单独做一个辅助电源给IC供电。既然做的是全桥,那么功率应该比较大,一个辅助电源占的成本应该不会太多吧?如果无法接受,那只能是采用3842做反激那种方式,从整流后高端取点给电容充电启动后采用额外绕组供电的方式了。

    在他的帮助下获得更多的解决问题的方法,谢谢他的慷慨,祝他工作顺心

  • 这是我以前提过的问题的标题:采用TI的电源做的一个系统,外部卡使用3.3V电源,拔插卡时,会造成系统复位。是不是冲击电流太大,造成电源忽然断一哈。

    wei wang1

    你看看是不是拔掉负载瞬间,输出电压升高造成系统复位了,可以实际测量一下。拔的时候电流是减小不是增加啊。所以应该不是电流冲击。

     非常感谢 wei wang1对该技术问题的解答,解答过程非常及时、准确。祝wei wang1工作顺利。

  • 这是我前段时间发的

    LED电源应该注意一些什么问题

    链接地址为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/73438.aspx

    给我详细了从光学,电学等方面详细的解说了一下应该注意的问题,现在遇到一些设计也能自己搞定了,真的非常感谢他。

  • 我以前的问题:链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/75072.aspx

    问题描述:如题,电源输入120V,输出36V/0.3A ,实际输出电流0.22A,更改Rsn电流值不变(Rsn现在是0.18R)。第一次用这IC,不知道更改电流还有哪些地方可以修改?  

    问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/70923.aspx

    解答问题的TI FAE:Cheney Hu

    个人学习:

    过流控制的电阻不能改变控制输出电流的大小和功率。

  • 我以前的问题:链接www.deyisupport.com/.../68480.aspx

    问题描述:固化状态下网口工作一段时间后卡死

    解答者: Shilei Geng

    参照Shilei Geng 的建议参照GEL 重新修改了初始化程序,后来解决了问题。

    感谢Shilei Geng 的耐心回答!希望他工作顺利

  • 之前在striker striker大神的帖子下提过问题,链接:www.deyisupport.com/.../8065.aspx

    问题描述:咨询了多核SPI如何固化,DDR参数表如何生成,工具如何使用等问题

    解答者:striker striker

    striker striker大神无论在论坛和私下都给我很多的帮助,他的解答十分耐心,让我成功完成了多核BOOT

    强烈推荐striker striker,祝他工作顺利,愿好人有好报!

  • 来deyisupport社区交流有很长时间了,在这期间发过很多问题贴,ti的各位专家和网友都给与了热心回答,基本上都得到了解决。非常感谢 Susan Yang 、 kqian0327、Triton Zhang、step by step,以及其他专家和网友的帮助和指导。

    看本次活动要求,是要根据一个问题贴来感谢回答的人,我只能从中选一个问题贴了。

    在IAR下移植contiki到ms430f1611遇到的问题

    www.deyisupport.com/.../62844.aspx

    回答这个问题的专家有: step by step 、 kqian0327

    从中学到了:

    1、解决了这个问题

    2、学习了别人进行Contiki内核移植的经历和经验

  • 这是我以前看过的问题的标题关于 jian qiu1网友的同步整流的MOSFET选择的贴子

     帖子链接为 www.deyisupport.com/.../74509.aspx

     过此贴发现TI的FAE真是相当敬业,所发帖子很快得到了TI人员 Frank 1的回复,可以感到TI论坛的技术支持力度相当大,FAE也相当专业,响应的速度是很快的,回答的问题也是很专业的,由衷地佩服。尤其是Vgs=5V左右时Rdson较小的mos,如果体二极管特性不行,可以mos上并联肖特基,进一步提高效率,让我很受益。

  • 感谢TI工程师  Victor Chen Victor Chen,的帮助。

    原帖地址:www.deyisupport.com/.../48391.aspx

    我当时在使用这个芯片做可调光的LED驱动,对这个调光芯片了解不多,所以在论坛发表了问题的帖子。

    其中,得到了TI工程师的帮助,在此谢谢了。

    心得体会:通过他的帮助,让我很好的了解了3447的使用方式,才能把这个案子做下来。

  • 1.我曾经发布的技术问题帖:TMS320f28069的比较器模块

    原文链接:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/71816.aspx

    2.对该问题解答最有帮助的网友论坛账号:鸵鸟蝈蝈

    在他的帮助下,我弄清了比较器模块到到产生CompOut 信号的延时时间,对我的系统的设计有很大的帮助

    3.非常感谢鸵鸟蝈蝈对我的帮助!祝其在工作中顺风顺水~

    PS. 关于TI的C2000系列的问题我主要是在TI国外的论坛上咨询的,因为可能我涉及的问题比较基层,在国内的论坛很多问题都是没有得到答复。。。

  • 在咱们论坛的蓝牙板块学到许多知识,感谢TI工程师Yan等许多人的热心帮助和解答!

    我提出的问题帖子:请问版主iphone4s,iphone5s需要安装lightblue软件才能发现cc2540 keyfob板吗?谢谢

    链接地址:www.deyisupport.com/.../181113.aspx

    感谢TI工程师Yan回答解决了问题!谢谢!

  • 我发过的帖子:msp430F149定时器A捕获  http://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=784476&fromuid=1306662 

    最有帮助的回答就是  dirtwillfly 的回答

    当时刚刚参加报名电子设计大赛,菜鸟一只,什么都不懂。发了这个帖子后,他先在我的帖子回答了问题,建议我先看数据手册。后来加了QQ后,详细的帮我分析了问题。我看了中文手册后,数据手册上面的配置方法好像是P2.2只能配置为定时器A,于是将程序改成了定时器A,但是还是没有实现。再后面,版主就帮我远程控制,修改了程序中的一些细节配置问题。最后成功实现了。后面很多问题都是在他的帮助下解决的。每次问他问题都很耐心的解释和回答,没有不耐心过,如果当时他很忙,没空帮我,后面当他不忙的时候也会问我问题解决了没有。特别特别热心的人!一定要赞一个!而且我暑假真的学到了很多,真心感谢他,在此祝福他天天开心 ,嘿嘿

  • 这是我以前提过的问题的标题:BCP 例程问题

    问题链接为:www.deyisupport.com/.../66570.aspx

    我当时的疑问是:我最近在跑mcsdk_2_01_02_06里面C:\ti\pdk_C6670_1_1_2_6\packages\ti\drv\exampleProjects\Bcp_exampleProject  例程,一直数据到不进去,Error reading test vectors/populating packet  ,同时单步跑的时候存数据的变量的显示cannot load from non-primitive location,也出现了警告:unrecognized character escape sequence 所以在论坛发了这个帖子。

    然后:Andy Yin1回复了这个问题,写的很简单明了,很好的解决了这个问题,现在,这个已经调试通过。所以,在这里谢谢他的 帮助,对我的设计很有帮助

  • 我以前一直在C5000版块活跃,因为当时做了一款C5509A+FPGA的平台,在使用遇到了很多的问题,

    经常发帖咨询,得到了很多TI员工的解答,下面我只是列出其中一篇,表示对 的支持,

    如果他获奖了,希望能看到我在此力挺他了。

    问题题目:5509 AIC23 语音采集回放

    链        接:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c5000/f/48/t/52680.aspx

    问题描述:

    用的是5509a开发板的例程,但是一直没有声音的输出。

    看遍了论坛所有的帖子,本版有不少关于这个的问题,但都没有明确的答案。

    程序附件中,配置都是参照官方的例子。

    while(TRUE)
    {
            while(!MCBSP_rrdy(hMcbsp)){};
            aic23data = MCBSP_read16(hMcbsp);
            MCBSP_write16(hMcbsp,aic23data);
    }

    运行后,黄色的指针总是指向 while(!MCBSP_rrdy(hMcbsp)){};不往后走

    还请各位前辈多多指教!万分感谢!

    强烈推荐     

  • 1、关于GIOA口中某一位代替GIOB的某一位的可行性
    链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/hercules/f/70/t/24794.aspx
    2、论坛账号:Renton,十分感谢Renton,要是当时没事Renton的及时帮助的话,我也不能很快的解决这个困惑,因为想在网上找这个比较前
    线的芯片的资料还是很困难的。
    3、祝福:Dear Renton,Warm wishes at Thanksgiving!

  • 现在想做HD-SDI远距离传输,目前有一款现成的解串器和串行器电路板,不过是MAXIM的GMSL系列的MAX9259和MAX9260。想匹配贵司的中继器进行远距离传输(>200m),是否能够推荐一个好的中继方案。附件是MAX9259和MAX9260的datasheet。www.deyisupport.com/.../23471.aspx

    Kailyn Chen 回复:

    你可以考虑LMH0395这款HD-SDI的cable driver: Equalized Cable Lengths (Belden 1694A):200m at 2.97 Gbps, 220m at 1.485 Gbps, and 400m at 270 Mbps。

    应该能满足你的需求,参考下它的数据手册:www.ti.com/.../lmh0395.pdf

    谢谢! Kailyn Chen

    祝工作顺利

  • 这是我之前提过的问题《【TI分享】关于TPS65251使用总结》,www.deyisupport.com/.../63228.aspx

    当时是分享一款芯片的设计,但是社区会员  ning gao1 (实用电路案例,很好的资料,如果能说明一下,利用工具软件设计过程中,经过的一些调度和优化过程就更好了。这样可以了解如何更好的利用在线工具和注意事项。)和JiaChuang Chen(ENA是enable的缩写,根据意义,应该指的是使能端,最好不要悬空,否则容易受到干扰。) 对设计电路的疑问和提醒给我在实际设计过程中给了很大的帮助,后来再实际应用中ena一直没有悬空,通过分析和比较,在许多场合都是应用此电路宽输入的应用。再次感谢ning gao1 和JiaChuang Chen,也谢谢ti,谢谢Deyisupport 社区。

  • 参与学习的问题贴,升压芯片中 Switch Current Limit 具体指的是什么?

    疑问:升压芯片中 Switch Current Limit 具体指的是什么?

    推荐人:  wei wang1    

    帮助:对问题给出了热心的回答,跟自己的心底答案比较相符,结合TI员工的回答,对问题有了更好的理解,更好的学习了这个问题。

  • 参与讨论的问题贴,关于5V转正负15V的设计问题www.deyisupport.com/.../152171.aspx

    在其中借助问题提出了用WENBENCH设计软件设计时,经常出现的问题,其中一些回复对我有所帮助。

    推荐人:HUALONG TANG,fwngye5340

    帮助:通过几位专家的回帖,了解到电源设计中,多路输出设计需要注意的问题和软件的操作方法,从而对WENBENCH设计软件的使用更加熟练了。

  • zhaohui Feng 说:

    参与讨论的问题贴,关于5V转正负15V的设计问题www.deyisupport.com/.../152171.aspx

    在其中借助问题提出了用WENBENCH设计软件设计时,经常出现的问题,其中一些回复对我有所帮助。

    推荐人:HUALONG TANG,fengye5340

    帮助:通过几位专家的回帖,了解到电源设计中,多路输出设计需要注意的问题和软件的操作方法,从而对WENBENCH设计软件的使用更加熟练了。

  • 我之前提问:请问lm25116, CS与CSG有何区别?

    帖子链接:www.deyisupport.com/.../73847.aspx

    问题描述:我现在正在使用LM25116这颗控制IC,目前有一个问题还不是太明白,就是CS PIN与CSG PIN到底有何区别,我看引脚功能说明,好像是说一个是检测下MOS的Rdson,一个是检测检测下MOS的sense电阻,我英文不是太好,不是很清楚,请问是这样吗?谢谢!

    问题解答:CS和CSG是电流采样放大器的差动输入端,CSG接低电位,通常是GND,CS是高电位,可以接采样电阻的高电压端采用rdson采样电流的话,CS也可以接下管的漏极。

    在这儿我要谢谢:Jason Shen。

  • 我的提问:TL5001如何实现OCP保护?

    问题链接:www.deyisupport.com/.../75754.aspx

    问题点:我想用TL5001来做同步控制IC,我输入要求为7-36V,输出为4.2V,我要做过流保护,可以通过那只脚来控制可以达到此要求?

    问题解决:外加线路来实现,通过比较器来控制Vcc来实现OCP保护功能。

    在此谢谢 yingxin chen1,谢谢你们无私奉献!

  • 我的提问:TL5001如何实现OCP保护?

    问题链接:www.deyisupport.com/.../75754.aspx

    问题点:我想用TL5001来做同步控制IC,我输入要求为7-36V,输出为4.2V,我要做过流保护,可以通过那只脚来控制可以达到此要求?

    问题解决:外加线路来实现,通过比较器来控制Vcc来实现OCP保护功能。

    在此谢谢 yingxin chen1,谢谢你们无私奉献!

  • 1:在使用LM3421做LED驱动方案设计时,遇到了问题。问题链接为

      www.deyisupport.com/.../175318.aspx

    2,对该问题解答最有帮助的网友论坛账号Soccer Wang。 在其帮助下,我顺利找到了需要的资料,解决了自己的困惑,最后也顺利完成了方案设计。

      通过 Soccer Wang提供的方案,也学到了很多专业的知识,在方案设计中更有经验了。非常感谢Soccer Wang对该技术问题的解答。祝Soccer Wang工作顺利,事业节节高。

  • 之前在社区发表了一篇 “9V~36V输入转5V@3ADC-DC开关电源 ”,这个不知道算不算~~

    链接为:www.deyisupport.com/.../65076.aspx

    我当时的内容是:使用WEBENCH设计一款9V~36V输入转5V@3ADC-DC的电源电路,但是成本和空间度较大。

    然后: Max Han回复了这个问题,推荐使用LM43603进行设计,为我打开了一条新的思路,在此再次感谢他。