TLV320AIC3204: TLV320AIC3204的Demo板的设计及使用?

Part Number: TLV320AIC3204

你好,

对于TLV320AIC3204这款器件我们不熟悉,遇到个问题:

硬件根据“ TLV320AIC3204”中的10.2章节“Typical Application”画了一块Demo板出来,如下所示:

三引脚MIC接到MICBIAS、IN1L、GND

耳机接到HPL和GND

现在遇到的问题:硬件设计是否错误?怎么判断3204是否正常工作?怎么判断寄存器的设置是否成功?

     试着给LDO_IN供3V3,外部IC供MCLK、WCLK、BCLK、SCL、SDA,通过I2C发送寄存器配置,毫无反应。又向LDO_SELECT以及IOVDD供3V3,还是没反应。又把SCL、SDA用4.7K拉高,也还是没反应。

I2C发送的设备地址0x30和0x18都试过

发送的寄存器配置是

AIC3204 CS 编程环回、支持自适应滤波

中给出的编程回路示例