TAS6424E-Q1: 线输出模式音量调节

Part Number: TAS6424E-Q1

您好,关于这个芯片我有几个问题想问一下

1、当TAS6424E配置为线输出模式时,关于对其进行音量控制等操作是否和正常模式一样,只不过是这两种模式在初始化配置0X00寄存器时有区别。

2、当芯片配置为线输出模式时,是否可以理解为芯片作为一个音频DAC使用,如果是当做DAC使用,内部解码之后音频输出的滤波器是和芯片手册给的那样,是否还需要额外的使用运放搭建LPF电路,如果需要是否有推荐电路分享。

3、能否推荐一些类似TAS6424的芯片解析能力,但是没有功率放大部分的DAC芯片,能够解码32bit数据的音频信息。

以上,望回答,谢谢!