大家好,如下图所示,输出的1GHz信号近端有小数分频杂散,后发现有的频点没有,有的频点会更多,小数分频的分子分母是计算出来可以正好输出1GHz整数频率;
相关配置:环路滤波器是用的参考设计中的,时钟单独测过没有杂散;
1.请问这类杂散和什么相关?
2.该如何消除?尝试过参考分频R,查看供电电源,修改小数分频分子分母(但输出就不是整数频率了也仍有杂散)
下面是寄存器配置:
下面是输出信号杂散:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,如下图所示,输出的1GHz信号近端有小数分频杂散,后发现有的频点没有,有的频点会更多,小数分频的分子分母是计算出来可以正好输出1GHz整数频率;
相关配置:环路滤波器是用的参考设计中的,时钟单独测过没有杂散;
1.请问这类杂散和什么相关?
2.该如何消除?尝试过参考分频R,查看供电电源,修改小数分频分子分母(但输出就不是整数频率了也仍有杂散)
下面是寄存器配置:
下面是输出信号杂散:
您好,尝试了上述方法,在大多数频点可以通过使用二阶调制器来消除,非常感谢;
但像2.5G,3.5G,4.5G,5G,5.5G这类较高频点中仍消除不了,而且杂散也很多。
下图为5.5G修改的配置,调制器阶数由3改为2,即0x2C00A2,PFD_DLY_SEL由4改为3,即0x258304
下图为5.5G阶数3时的杂散:
下图为修改阶数为2后的杂散,已经好很多了,但仍有;试过其他调制器阶数会更差
下图为在上述基础上再将电流15mA改为9mA,杂散又好了点,但近端相噪会变差
请问是不是只能改到这种程度了?还能再优化吗?