大家好!
在ADC324X这个ADC中有两个通道,目前在设计中我只使用了其中一个,并将转换结果发送给FPGA。我想请教2个问题:
1、ADC324X中的SYSREF管脚,我的理解是它是用来同步ADC324X中的两个通道的ADC块的或者不同ADC之间同步采样用的。如果只用到一个通道的话,ADC324X 并不需要SYSREF信号,我的理解对吗???
2、我参考了TI的设计,我看大多采用时钟芯片LMK来给ADC分配时钟,我想请教的是,在我这个设计中,只需给ADC324X一个时钟信号(如果SYSREF可以不用的话),而时钟芯片大多输出好几个时钟并且成本不低。我想请问能否直接使用晶振直接给ADC324X产生时钟信号???
谢谢!