TI团队你们好!
问题如下:
1、ADS8472手册中第一页的features里写到“0 to 1-MHz Sample Rate”,是不是指这款adc采样率可调?我没有在手册里看到可调的方法。
2,、待采信号叫S,S 范围是30K——50K,假定每种频率下一个周期内都采集10个点,比如,S=40K时 每周期采10个点,需要40*10=400K采样率;S=50K时,每周期采10个点,需要50*10=500K采样率;ADS8472的工作就是根据 S 频率的变化而随时改变采样率,达到在S的每个周期都采10个点的目的。
请问ADS8472能达到上述要求吗?若能,该如何做