单位想买些开发板,例如ADC12DJ3200EVM和ADS54J64EVM,在官网相关介绍中写到:要配套使用TI的数据采集工具,例如TSW14J56EVM。但又写到 ADS54J64EVM 具有一个 FMC 连接器,该连接器也可与领先的FPGA制造商提供的许多开发套件兼容。
那么问题来了,TI的这两个AD开发板到底能不能直接用在Xilinx FPGA的其他通用开发板上,例如 KC705/VC707/VCU108?
急,在线等,谢谢各位大神!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单位想买些开发板,例如ADC12DJ3200EVM和ADS54J64EVM,在官网相关介绍中写到:要配套使用TI的数据采集工具,例如TSW14J56EVM。但又写到 ADS54J64EVM 具有一个 FMC 连接器,该连接器也可与领先的FPGA制造商提供的许多开发套件兼容。
那么问题来了,TI的这两个AD开发板到底能不能直接用在Xilinx FPGA的其他通用开发板上,例如 KC705/VC707/VCU108?
急,在线等,谢谢各位大神!
TI的 很多ADC,DAC的EVM板都是通过FMC连接器和Xilinx的FGPA 相连。
有一篇文档介绍哪些EVM板是通过FMC connector和Xilinx的FPGA 连接:
http://www.ti.com/lit/ml/slab058/slab058.pdf
不在那个文档里的EVM板是不是就不能和Xilinx的FPGA直接通过FMC相连了呢?
您能否帮我看一下我的那两个EVM板怎么能尽可能的使用现有的Xilinx FPGA开发板呢?还是说必须得买TSW14J56EVM?
谢谢!
不在list时,要看接口的定义是不是能匹配上才可以的。
最好买TSW14J56的评估板。软件都做好了,你只要评估就可以了
用Xilinx的开发板的软件的工作量还是比较大。如果不熟悉的话,JESD204B的同步拉高,拉低就能费很长时间