使用TXS0102DQMR进行1.8V与5.0V的串口通讯测试中失效。
单片机TX端发送数据到电脑显示没有问题,使用上位机发送数据给芯片无反应。
电路焊接问题已排除。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TXS0102DQMR进行1.8V与5.0V的串口通讯测试中失效。
单片机TX端发送数据到电脑显示没有问题,使用上位机发送数据给芯片无反应。
电路焊接问题已排除。
感谢您的回复,在本应用中VCCA<=VCCB,,VCCA=1.8V,VCCB=5V。OE引脚使用1.8V IO进行控制,并添加了10K下拉电阻。
串口的通讯速度为115200未超出使用范围,9600速率也测试了,不能通讯。
Vih与Vil我使用了示波器查看,符合范围。
同时,我在程序中交换了A1,A2 引脚的功能,发现B1,B2都能输出,但是却不能输入数据给单片机,这使得我很困惑。
貌似我无法上传图片;)