This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131M04: 对读取数据噪声优化

Part Number: ADS131M04
Other Parts Discussed in Thread: , LP5907

你好,这是我已完成对ADS131M04 的读取,但是噪声好像有点大,这是我的原理图和PCB ,电源采样AMS1117-3.3 ,我看ADS131M04EVM 使用LP5907MFX-3.3/NOPB准备下一步优化,当前测试步骤;

1: 设置 ADS131M04   OSR 16384  GAIN 256

2: 定时器 设置100ms 读取一次

3:将PCB 板的 4个通道 全部对地 短接

4:读取数据查看峰值抖动范围;(这里峰值跳动较大,平均20-40uV,并且初始值偏移较大)

问题:

1: 电源改用低噪声的LDO是否对采集噪声有优化?

2:PCB还有没有其他值得优化的布板?

3:我这样测量噪声的方法是否正确?

  • 您好,

    1、降低电源的噪声可以提高ADC的转换精度

    2、关于PCB,数字地和模拟地的单点连接电阻R43,建议放置在AD芯片旁边,不要离AD芯片这么远,如datasheet Layout Example红色圈内:

    您的PCB输入信号绿色圈部分,滤波电路部分比如C19可以放置在C20的左边上半部分,C21放在C20左边下半部分,这样信号就不需要拐弯一条线连下来,比如datasheet截图红色所示放置

    PCB LAYOUT建议参照datasheet Layout部分说明和EVM板设计

    3、可以这样测量直流噪声,关于ADC噪声的测量,参考:https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764919/faq-adc-noise-how-is-adc-noise-measured-and-specified/2827232?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC%25252525252525252520noise%25252525252525252520measurement#2827232

       

  • 你好经过建议做出如下几点修改:

    1:采用LP5907 LDO 给ADS131M04   的AVDD和DVDD 同时 供电  ,ADS131M04EVM 板子AVDD和DVDD分开分别是LP5907 和外部LDO 3.3V供电,不知我这里AVDD 和DVDD同时使用LP5907供电是否合理?

    2:修改模拟地和数字地连接电阻位置靠近ADS131M04:

    3:修改滤波电路布局;

    PS: 5V采用开关电源芯片,纹波和噪声可能较大,不知道LP5907是否压得住纹波和噪声?或者先经过AMS1117-5V 再给LP5907 供电?

  • 抱歉,回复晚了,最近太忙了。1、AVDD 和DVDD使用同一个LDO功能也可以,分开供电避免相互干扰更好一些;

    2、开关电源5V芯片不在这个板子上还好一些,我认为已经经过了一个3.3V等级线性LDO LP5907 ,5V这个等级就不需要了