您好 我正在尝试测量ADS1120的线性度的一些参数,使用93k机台, 发出ramp波形,我查看数据手册,发现ADS1120的转换速率最快2000sps,感觉很慢,15bit 下来,需要16.384s才能把所有从0到full-scale 的点全转换完,93k机台是18bit, 发不了那么慢频率的波形出来,我怀疑是不是我对于咱们的芯片哪里理解错了 想请教一些您 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 我正在尝试测量ADS1120的线性度的一些参数,使用93k机台, 发出ramp波形,我查看数据手册,发现ADS1120的转换速率最快2000sps,感觉很慢,15bit 下来,需要16.384s才能把所有从0到full-scale 的点全转换完,93k机台是18bit, 发不了那么慢频率的波形出来,我怀疑是不是我对于咱们的芯片哪里理解错了 想请教一些您 谢谢!
您好,您的理解是没问题的,ADS1120的采样率为2000sps, 则采样时间为1/2000sps=0.5ms.
15bit的话分辨率为2^15=32768. 则总的转换时间为0.5*(2^15-1)=16.384s.
十分感谢, 还想能否请教一下 贵司是否也是发ramp波形去测量ADC1120的线性度的,机台发送ramp波形的频率/点数 和 时间长度 ,以及ADC 要采多少个点是如何定义的? 谢谢
您好,您参考下我们的ADC 培训视频,线性度关于INL,DNL以及输入漏电流,输入电容,Vref的讲解,是否对您有所帮助: