This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于A/D输入信号带宽的问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS58C28, ADS5404

目前TI的A/D高速器件采样率可以达到3GSPS,其datasheet上的analog input BW也可达几个GHZ;

问题是:1、这里的analog input BW 是什么含义?是指输入信号的最高频率还是真正的模拟信号带宽?

                2、从datasheet上如何看器件所容许的最大信号带宽参数?如1GSPS的采样A/D,是否就可容许模拟的500MHz的带宽信号?(500M指频带带宽,对应  

                     250M的基带信号带宽)

  • 1. ADC可以用作欠采样,比如200MSPS的ADC,如果采250M的信号,最终信号会混叠到第一Nyuist域的50M去。欠采样这种特性,可以让低速的ADC采高于它采样率的信号。但是欠采样是有带宽限制的,这个限制主要取决于ADC的输入buffer或S/H电路。我们说一个ADC的input BW,就是指把一个ADC用作欠采样,高频信号采入ADC做处理后,其转换值比实际值下降了3dB,此时对应的高频频率就是ADC的输入带宽。举个例子,一个200MSPS的ADC,如果input BW是350M,那么就意味着用这颗ADC采0dBm,350M的信号,混叠到第一Nyquist域的50M信号,其幅度是-3dBm。也就是说,为了保证准换的准确,你不能把这颗ADC用到太高频率。

    2. ADC的手册上一般都会注明input BW,比如ADS58C28,其手册第4页注明analog input BW是500M。如果你想处理500M的带宽,可能要用到更高采样率的ADC。或者把500M的信号在模拟域一步解调到0,那么带宽就是原来一半,250M,可以用个800M或者1G的ADC采,也没问题。

    3. 作为技术交流,可以回答你一些基础知识方面的问题。但是TI这些GSPS ADC都是出口管制的,需要签订license才可以使用。如果没有license的情况下使用,TI不提供技术支持。

  • 1.实际为输入信号幅度衰减3dB的频率。anlog input BW 500MHz,就是输入500M频率的信号时,其幅度被ADC采集到后会比实际输入信号的幅度小3dB。

    2.通常来说,如果使用解调器复中频解决方案,采样是多少带宽就可以到多少,否则减半。但是如果ADC为规避license而采用了DDC功能,信号带宽会进一步缩小,具体要看指标书。举例来说一个3.5G采样具有DDC功能ADC。其单通道最大带宽就是3.5÷2÷2 (DDC 2倍抽取) × 0.8 (抽取滤波器带宽系数)=700MHz。如果采用复中频IQ解调方案,则上述带宽*2=1.4GHz。 

  • 谢谢答复!非常感谢!

    以具体的器件ADS5404为例,再次询问一下:

    1、该器件为500MSPS,最大模拟输入带宽为1.2G,是否可以这样理解,这里的500MSPS相当于采样频率fs,而1.2G为输入信号最高频率,在满足不混叠的情况下,各种带通信号(带宽与载波频率不同)都可以用该器件实现模数转换?比如:对于实际带通信号带宽200MHz,载波频率为1.1GHz,该器件可以直接实现射频信号的A/D变换?

    2、如果上面理解正确,也就是说对于目前载波小于3GHz,带宽小于1.2GHz的模拟信号都可以实现直接A/D变换,或者说可以完全实现该频段的软件无线电(即低噪放与功放后直接数字化)?

    3、以上理解正确否?望能给予答复,谢谢!

  • 学习了,谢谢!

  • 学习了,谢谢!