最近正在使用ADS8363和ARM MCU 做数据采集应用,两通道同步采样,采用频率在60k左右。问题如下:
ADS8363的内部SAR ADC时钟是否是由CLOCK引脚上输入的时钟信号提供的?还是CLOCK引脚上输入的时钟信号只作为数字接口和内部逻辑的时钟?
因为是利用MCU读取ADS8363的数据,如果用GPIO做软件时序来控制读写的话,CLOCK信号的抖动(jitter) 就很难保证;如果用MCU定时器的匹配输出功能为ADS8363提供CLOCK信号,那么数据读写引脚的时序又很难与CLOCK的下降沿保持同步。
请给位大神赐教~