This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TSW14J50 EVM通过High Speed Data Converter Pro GUI(高速数据转换器专业版)采集数据时,如果在采集选项卡内勾选了连续采集会怎样工作?

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, TSW14J50EVM

您好:


我现在计划通过ADS54J64EVM配合TSW14J50 EVM进行两通道1Gsps的数据采集,我注意到高速数据转换器专业版GUI的说明文件中写了:以通过选中相应的复选框来连续采集。我有一些问题想咨询一下

我想请教一下,进行数据采集时,数据是如何传送的?是将TSW14J50 存储满后再通过USB传输到PC?还是随采随传实时传送?如果是存储满后再送到PC在传输过程中还会进行数据采集吗?

如果选择连续保存,保存的数据是如何记录的?是当TSW14J50 能够存储到 256MB后就自动停止采集?还是会根据# samples (per channel)设置的样本数,当达到设定的# samples (per channel)后自动分为新的文件再次进行保存,直到再PC端停止采集后才会停止吗?

我如果希望能利用TSW14J50 内的FPGA直接对数据进行一些初步的运算,请问能提供TSW14J50 EVM的FPGA原始程序文件吗?

谢谢!

  • 您好,

    是的,先实时捕获数据并将其存储到TSW14J50EVM上的内存中 然后通过USB接口以较慢的速率传输到PC。

    如果是存储满后再送到PC在传输过程中还会进行数据采集吗?

    存满后就停止了,不会再采集了。

    如果选择连续保存,保存的数据是如何记录的?是当TSW14J50 能够存储到 256MB后就自动停止采集?还是会根据# samples (per channel)设置的样本数,当达到设定的# samples (per channel)后自动分为新的文件再次进行保存,直到再PC端停止采集后才会停止吗

    存满后就停止采集了,设置的样本数受内存限制。

    很抱歉,TSW14J50EVM 的code文件还没有公开。

  • 非常感谢您的回复。
    我想再向您请教一下,可以通过在High Speed Data Converter Pro GUI内的设置实现一下功能:先采集满TSW14J50 内的256MB内存大小的数据,然后传输到PC端并保存。当把第一份的数据传输存储完后,自动开始采集下一组数据,并在采集获得的数据进一步传输到PC端进行保存,并能够一直循环直到手动停止吗?

    此外还有一个问题,High Speed Data Converter Pro GUI的说明文档中第3.1.3.1中举了一个例子,其中提到:

    “如果将具有 1GB RAM 的 TSW1400 与 4 通道 ADC 配合使用,则该值将使用所有存储器;因此,最大值为:(1048576 Mbytes) × (1 sample / 2 bytes) × (1/4 ADC channels) = 131072 Msamples / channel”

    请问这里的“Msamples” 是表示131072×10^6个采样点吗?为何和后文中写的:

    “TSW14J57 具有 1GB (16Gb) 的 RAM,因此每个通道最多允许的样本数为 1,073,741,824 个 16位样本除以通道数。”

    结果不一致?他们都是1GB RAM

    谢谢!

  • 很抱歉今天时间来不及了,明天我会具体看下你的问题

  • 应该是RAM存满了就停止了,不会自动开始采集下一组数据;

    这个公式这里应该错了,1GB应该为1024Mbytes,而不是1048576Mbytes: