您好
我在使用贵司的一款 DAC38J82IAAVR该芯片的过程中遇到以下问题,请求贵司的支持。谢谢
目前我的采样率为1G,2倍插值模式到2G采样;模式使用NCO 模式 NCO设置为750M 基带信号为5M;但是输出的信号出现以下的问题; 我在使用中 0x if 配置未9982 一段时间后设置为9980 , 02 寄存器配置为 2052 ,问题比较紧急 希望 请提供相关帮助,或者参考相关配置;谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我在使用贵司的一款 DAC38J82IAAVR该芯片的过程中遇到以下问题,请求贵司的支持。谢谢
目前我的采样率为1G,2倍插值模式到2G采样;模式使用NCO 模式 NCO设置为750M 基带信号为5M;但是输出的信号出现以下的问题; 我在使用中 0x if 配置未9982 一段时间后设置为9980 , 02 寄存器配置为 2052 ,问题比较紧急 希望 请提供相关帮助,或者参考相关配置;谢谢
您好
是否方便把您的问题的后半段描述重新整理一下回复给我们?
好的,我是用的DAC38J82的配置,目前使用1G采样,2倍插值,在不使用NCO时可以正常输出基带信号,后续在配置原始的NCO值为750M;在使用中会根据需要更新NCO,寄存器的配置上面:修改了配置02寄存器为2052,使能NCO,配置0x1F寄存器为9982,延时后配置未9980,我的基带信号为5M,但我DAC 输出信号如上图问题所示,span 1G;我想要达到的效果为,输出信号为755M,但现在出现了我不需要的一些频点,DAC配置如下文
DAC A与C通道输出如下图
好的,非常感谢,这是我将我目前的配置导出的情况,请查看,基本配置.cfg
或者您可以给一版参考寄存器配置,我同步尝试验证是否是寄存器配置问题导致;谢谢
DAC3XJ8X
0x00 0x0118
0x01 0x0003
0x02 0x2052
0x03 0xF301
0x04 0xFFFF
0x05 0xFF02
0x06 0xFFFF
0x07 0x3100
0x08 0x0000
0x09 0x0000
0x0A 0x0000
0x0B 0x0000
0x0C 0x0400
0x0D 0x0400
0x0E 0x0400
0x0F 0x0400
0x10 0x0000
0x11 0x0000
0x12 0x0000
0x13 0x0000
0x14 0x0000
0x15 0x0000
0x16 0x6000
0x17 0x0000
0x18 0x0000
0x19 0x6000
0x1A 0x0000
0x1B 0x0000
0x1E 0x1111
0x1F 0x9980
0x20 0x0000
0x22 0x0B37
0x23 0x000A
0x24 0x0000
0x25 0x6000
0x26 0x0000
0x2D 0x0000
0x2E 0xFFFF
0x2F 0x0004
0x30 0x0000
0x31 0x6438
0x32 0x0F00
0x33 0xAD7C
0x34 0xC000
0x3B 0x3800
0x3C 0x00A0
0x3D 0x008F
0x3E 0x0128
0x3F 0x0000
0x46 0x0044
0x47 0x190A
0x48 0x31C3
0x49 0x0000
0x4A 0xFF3E
0x4B 0x1E00
0x4C 0x1F07
0x4D 0x0101
0x4E 0x0F4F
0x4F 0x1CC1
0x50 0x0000
0x51 0x00DC
0x52 0x00FF
0x53 0x0000
0x54 0x00FC
0x55 0x00FF
0x56 0x0000
0x57 0x00FF
0x58 0x00FF
0x59 0x0000
0x5A 0x00FF
0x5B 0x00FF
0x5C 0x0000
0x5E 0x0000
0x5F 0x0123
0x60 0x4567
0x61 0x0211
0x64 0x0000
0x65 0x0000
0x66 0x0000
0x67 0x0000
0x68 0x0000
0x69 0x0000
0x6A 0x0000
0x6B 0x0000
0x6C 0x0000
0x6D 0x0000
0x6E 0x0000
0x6F 0x0000
0x70 0x0000
0x71 0x0000
0x72 0x0000
0x73 0x0000
0x74 0x0000
0x75 0x0000
0x76 0x0000
0x77 0x0000
0x78 0x0000
0x79 0x0000
0x7A 0x0000
0x7B 0x0000
0x7C 0x0000
0x7D 0x0000
您好
首先,如果FPGA提供大约100MHz单正弦波的提示音,则从DAC是否输出预期提示音开始。
然后,从FPGA向DAC提供恒定的输入,并使用NCO来转移输出音调。
执行上述两个步骤将表明问题是与FPGA数据格式有关还是与NCO的设置方式有关。
请尝试从幻灯片4开始的以下步骤,输入实际DAC输出数据,而不是示例中所示的737.28MSPS。 确认100MHz的可见音后,只需将数据格式改回原始格式并取消选中恒定输入寄存器字段,NCO将以100MHz混合来自FPGA的传入数据。