可以使用FPGA加DAC81408制作一个6通道的通道幅值独立可调,最大14v,6通道同时工作时单通道最大工作频率为1khz的信号发生器驱动磁感线圈吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
需要时间为您调查,请等待我们的回复。
是的,这是非常可行的,我们可以独立或同时控制一组通道。请检查设备的广播和同步更新功能。
广播模式允许用户使用单个写入命令将DAC输出更新为相同的电压,而同步更新允许用户配置多个通道(每个通道可以具有相同或不同的设置和电压值),然后使用单个SW或HW LDAC命令更新这些多个DAC输出。
不好意思,我错误理解了端点匹配的含义,我以为芯片输出会在接近为0时出现非线性失真,但看来不存在这样的问题,只要我的正弦波峰值低于输出量程即可,我的正弦波输出需要一个通道大概为931hz,14vpp,其他大概在3hz,1Vpeak以内。想问可不可以给我一份满足要求的详尽的原理图或者外围电路设计。此外,我的输出在这种情况下,是不是我的Vcc和Vss只需要正负10V就够了,十分感谢您!!!
你好,有相应的软件可以对该芯片进行仿真吗,比如我添加相应的fpga输出,观察实际的dac芯片的输出,我下载了pspice for ti,但软件里好像没有对应的spice模型