This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8685: RST拉高或者CS拉低后,RVS一直输出高电平。

Part Number: ADS8685

将RST拉低之后,RVS并没有输出低电平。RVS全程保持高电平。按照默认传输模式,将CS拉低后,RVS也应该拉低,但是没有。并且SDO上没有输出。

  • 您好

    针对ADS8685的问题,以下是可能的原因及解决方法:

    • 硬件连接‌:

      • 检查连接‌:确保所有硬件连接正确,特别是CS和RVS信号线是否接触良好,没有短路或断路‌。
    • 电源与复位‌:

      • 电源检查‌:确保电源供应稳定且符合规格要求‌。
      • 复位时序‌:检查RST到RVS的时序,确保符合数据表中的要求。如果RST上升至RVS上升的典型值为20msec,确认是否超出最大值‌。
    • 配置与通信‌:

      • 配置检查‌:确认ADS8685的配置是否正确,包括寄存器设置‌。
      • 通信协议‌:在CS拉低后,确保按照通信协议正确发送和接收数据。如果SDO没有输出,检查时钟信号和数据传输帧是否正确‌。