当较高强度的激光入射DMD表面时,光斑大小是否可以小于DMD镜面尺寸?
以DMD4500NIR为例,其尺寸为13*8nn,当强度较高(不会超过镜面阈值)的激光入射到表面时,可否采用较小,如1*1mm或6*6mm之类小于镜面尺寸的光斑,此时会不会对DMD镜面造成损坏
希望得到解答,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当较高强度的激光入射DMD表面时,光斑大小是否可以小于DMD镜面尺寸?
以DMD4500NIR为例,其尺寸为13*8nn,当强度较高(不会超过镜面阈值)的激光入射到表面时,可否采用较小,如1*1mm或6*6mm之类小于镜面尺寸的光斑,此时会不会对DMD镜面造成损坏
希望得到解答,谢谢
您好!
DMD上有相应的温度测试点,请参考DLP4500NIR数据手册的8.5节。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/dlp4500nir.pdf
有关散热,每颗DMD都有相应的散热区域可以用于连接扇热片。
Best regards
您好!
DMD中有很多的铝制微镜(micromirror),并且每一个微镜都有on、off两种状态,每一个微镜对应一个pixel,微镜可以根据输入数据的不同分别呈现不同的状态(on/off)。具体请参考如下文档:
http://www.ti.com/lit/an/dlpa008b/dlpa008b.pdf
下述视频非常形象详细地介绍了DMD的工作原理,可以帮助您理解。
Best regards