Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLP4710LC
负责人您好,如标题所示,想请教一下三者的关系。
自己查了TI论坛很多,得到的结论如下,请告知是否有误。
1,三者关系暂无定论,也没有特定的公式,来规定三者的可用最小值以及最大值。
2,每次新固件发布,都会在release note中写三者的可用timing,也就是说你们测试过,保证精度且可用的timing。
3,DLP EVM GUI当中,只规定了三者的最小值,没有规定最大值,所以,就算设置了一个很大的数,GUI也会执行,只不过可能会出现问题。
以上理解正确么?
对此,我想麻烦咨询一下。
1,Release note中的,Sequence Index是什么意思?比如Internal Pattern Mode Timings中就有写到。这个是指pattern的数量?
2,pre-expo和post-expo只给出最小值,没有最大值,有没有好的办法判断,最大设置到多少合适。
3,亲测,如果曝光数设置过大,会导致自动repeat播放,也就是说点击run once,也会自动重复播放,这时只能断开重连设备。
4,亲测,如果曝光数设置过大,播放8bit pattern的时候,后半程的投影,会有闪烁现象。
请麻烦回答一下,谢谢。