This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP4710EVM-LC: 请教一下,4710得相关知识

Part Number: DLP4710EVM-LC
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC3479

技术支持,您好

麻烦咨询一下这些问题:

1,pattern set,手册上说,pattern set与pattern set之间,有一个load时间,用来加载pattern set中得内容,时长由内容决定,请问,有大概的计算公式吗?或者有没有一个大概范围,比如30us-1000us。

     那么是不是可以认为,每次load,是一次性载入一个pattern set里的所有内容,而不是像dlp4500那样一张张的load(230us)。

2,pattern set,请问这个载入过程是什么样的,有没有具体的介绍,比如先读取pattern然后载入图片到内存然后亮灯……

     自己的粗略理解是,pre→expo→post→pre→expo……,pre的时候载入图片到内存,然后亮灯,expo投图。

3,能否像dlp4500那样,事先把图片与ini烧入bin,机器开机后直接播放指定的序列,如果能的话,麻烦给个教程。

     是否有替代方案,我在evm gui的update flash image里发现,只有用于展示的4张splash image可以替换,没有ini或者bmp载入,亦或者是batch files和pattern data file对应此功能?

4,存在像dlp4500那个swap机制吗?如果投图超过2张bmp,投之后的bmp会发生swap时间。这个我没查到。

5,关于programmer guide,里面清单介绍了很多指令,从0x05到0xED,但是我在最新的evm gui的command log发现了ED以后的指令,请问这些指令有清单吗?

不好意思,问题有点多,一直在批发用TI的4500,现在打算升级4710。

谢谢

  • 1. Pattern Set, 请参考Timing的要求根据pre-exposure and post exposure time 的要求来设置-

    https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/778576

    2. 你可以测试Trigger Out 和 pattern Ready 的信号 了解Pattern 的工作时序

    3. 请参考DLPC3479 Software Programmers guide 文档, 可以使用把一维图像编译程对于pattern mode 有类似的功能. 建议你使用DLPC4710 LC 以及light crafter 的internal pattern mode

    4/5 能否澄清一下你的问题? 最新的evm gui的command log发现了ED以后的指令 具体是指那条命令?

  • 谢谢您的回复。另外麻烦问一下。

    1,我的理解是这个load和pre-expo、post-expo不是一回事,前者是pattern set的载入时间,后两者是单独一个pattern的参数。

    如上图,dlpc3479 data sheet的figure 7-15,set与set之间有一个load时间,查阅资料后,只告知时间长短与set内容有关,具体不知道,所以麻烦问问,有没有计算公式,或者范围。

    2,现在没有办法测试,有没有相关的详细资料,比如dlp4500那种,有完整的pattern载入led电流值等过程,都需要经过什么step。

    3,这个save/load pattern to/from file,可以理解为,用在update flash image里的pattern data file呗?

    4,dlp4500有个功能,叫buffer swap,也就是说,一组序列,如果用到了2个以上的图片(bmp)后,会发生swap,也就是把图片载入内存,这个需要耗时,4710也会有这种耗时吗?还是说,由于存在问题1中的load,所以4710没有这个buffer swap。

    5,具体记不清了,机器现在不在手头,记得是跟fw有关。

    谢谢

  • 1. 该时间是从SPI Flash load 到DLPC3479内存的时间所以跟Pattern set 的数目以及图像内容以及SPI 频率目前36MMhz 有关.

    2. 建议你购买DLP4710-LC的EVM来做评估。 可以把你看到的DLP4500 的载入等发给我看一下

    3. 是的

    4. 现在有pattern 和pattern set 把图像载入内存 时间如你的第一个问题。你们目前需要的是什么pattern, 有多少幅图像和Pattern set, exposure time 大概是多少, 我们可以评估一下

    邮件

     a0394408@ti.com

  • 谢谢您的回复,至于那个pattern set load,还想麻烦问问。

    这个load是每个pattern set都会发生吧?每个pattern set都需要一个load,而不是一开始一次性把所有的set都在入。

    现在还没有确定pattern数,仍是测试阶段,那么这个load实际上是没有什么计算公式or最小/最大时间的,需要实际测试呗?

    既然每个pattern都需要在在入(pre-expo),那么这个load载入的是什么?

    谢谢