Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLP3010, DLP3010LC, , DLPA3000
你好,我们现在自己研发的DLPC378+DLPA2005+DLP3010板子,Flash型号和TIDA-080003 参考设计上的一样 W25Q32JVSSIQ。现在用示波器测试到固件只加载了一部分,DMD LS通道和sublvds完全没数据。测试到的结果如下:
1)电源:VCC=1.8V,VDD=1.1V,VCC_INTF=VCC_FLSH=3.3V,VOFFSET=10V,VBIAS=18V,VRST=-14V,VLED=3.5V;
2)晶振24M已起振,幅度频率正常;
3)DMD和LED已连接;
4)固件版本已经在EVM上验证可以使用;
请帮忙分析可能的原因,谢谢。
a、自研板子的SPI0_CSZ
b、EVM的SPI0_CSZ