TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC3479: DLP4710-Internal Pattern模式run once投图异常

Part Number: DLPC3479
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, , DLPC3478

TI的工程师你好:

在使用DLPC3479+DLPA3005方案的时候,在使用上位机软件采用如下图两种烧录方式:两个pattern set交换顺序烧录

两种方案执行图3 run once后的结果是:

1)图一执行完第一个pattern set后,执行第二个pattern set只是将第一张图执行了7遍;

2)图二完整执行全部8张图内容。

总结下来的规律是:internal模式投图执行的第一个pattern set里面的图片数量会影响后面的投图执行效果,后面patttern set的图片数量只能小于等于第一个set的图片数量,否则会出现图片内容错误的问题。

我做的尝试:

1)同样的方法,我试过dlpc3478,不会有这样的问题

2)同样的方法,我试过dlpc3479多个版本固件(都是光机厂家提供的),包括版本8.1.0(DMD)和未发布的高曝光版本(LC DMD),都是有同样的问。最新的官网的8.1.1版本我还没试过,因为固件放进去上电板子就复位了。

说明:

1)dlpc在上电初始化的时候我通过单片机发了以下几个命令:

Write Display Image Curtain  16

Write Trigger In Configuration  90

Write Trigger Out Configuration  92

Write RGB LED Current PWM  54

Write Operating Mode Select  05

麻烦解答下谢谢!

  • 类似问题我也遇到过,比如我在index 0放一张纯黑图或纯白图,投影的图片有问题,试过换固件或重启都无法解决,只能通过调换index顺序或者把纯黑白图设置为8bit的set解决

    然后还有一些其他的问题,比如投影的图片条纹与下载的不对应,但这种用新版本的GUI就解决了,DLP-EVM-GUI-3.1.0.6-Setup。

    我同样请TI的工程师解答下上述问题,谢谢!

  • 你说的两点我验证了下:

    1)我这边和Index 里面的图片内容无关和数量相关。无论我放的白图黑图还是条纹图,只要投的第一个pattern set是一张图就不行;

    2)新版本GUI试过也没有改善

  • 我这边按你说步骤操作,确实也存在问题:1)图一执行完第一个pattern set后,执行第二个pattern set只是将第一张图执行了7遍;