dlpc900控制板上重新焊接了新的FLASH,LED灯不亮,不能用USB下载固件, 是不是必需用JTAG Flash Programmer 下载bootloader才行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dlpc900控制板上重新焊接了新的FLASH,LED灯不亮,不能用USB下载固件, 是不是必需用JTAG Flash Programmer 下载bootloader才行?
连接UM232H,jtag flash programmer 显示No Device found ,或者 Error in synchronizing the MPSSE,这个问题怎么处理?
将DLPC900的HOLD_BOOTZ引脚拉低,使其处于bootload模式后再次尝试烧录
已经将HOLD_BOOTZ引脚拉低,还是没有任何反应,UM232H 是全新的,上面有个EEPROM,检查是空白,UM232H作为jtag使用时候是否要对其设置或编程? 如何操作?
参考59页的链接和过程,这个很成熟的,多数是由于链接错误导致的。安装驱动。
需要verify没有问题,再重新上电,链接USB,再完整下载整个固件,才能系统运行。
1.使用最新的固件,flash型号是TI一样的吗?
2. holder住BOOT loader再上电看能否连接上
3. 从能够读出DLPC900,应该是软件问题,boot loader.
flash型号和boot版本文件是否最新。
4 .再不行联系TI工程师现场测试。
表示软件没有从bootloader引导到application程序。启动失败。
1. 如果是TI EVM或者以前量产过的电路板,检查FLASH焊接。
2. 如果是自己开发的电路板: 检查FLASH焊接,检查DLPC900电源和上电顺序在规格书中有的。
一般验证okay,一般认为FLASH 没有问题,但是实际没有完整测试所有管脚,这个焊接出问题的可能性比较低,后续boot loader 短接,再用GUI链接下载。
如果链接不上,只能表明硬件DLPC900不能进入application状态。需要按照DLPC900规格书步骤测试电源和信号。
如果有TI EVM对比会更好。
您说的很对。比较和ti参考设计有什么不一样。
联系工程师如何实物调试。