我们将在春节假期期间对网站进行维护,可能暂时无法访问,同时工程师回复将有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLPC300: DLPC300使用Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequences功能的问题

Part Number: DLPC300
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM365, DLP3010LC

工程师,您好,我有一个问题想请教你们, 我手上有DLPC300和DLP3000的芯片,和做好的板子,我现在板子上有FPGA,MSP430,DLPC300和一片st公司的ARM(M4),但是板子上没有TMS320DM365。我想实现

Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequences的功能。我看了TI官方提供的操作方法是使用 DLP LightCrafter GUI 通过usb下载到TMS320DM365,再由TMS320DM365解析传到DLPC300,因为我的板子上没有TMS320DM365这颗芯片,我想是否可以只用FPGA  ,msp430 再加上我的ARM(M4内核)完成Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequences功能。

第二点:或者是否能提供FPGA和TMS320DM365的源代码,我看是否能自己修改,因为我只找到MSP430这颗芯片源代码,因为我使用不同的FPGA就不能使用贵公司提供的.rbf文件,需要从新开发。

  • 1. 需要TMDS320DM365来实现。

    2. FPGA这些都是内部实现功能,没有开放。

    DLP3000是处于停产状态。

    您是做什么应用?我们可以推荐更适合的系统?

  • Jeremy_Wu 您好,我卡看到DLPC300是已经停产了,但是我手上有一些关于DLPC300的板子和芯片,想把他们用了,

    我需要实现图像的三维重建,所以需要到一个投影仪,我需要投影的图案是位深1-8位,单色(红绿蓝单独显示),帧率会比较高,所以使用到

    Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequences这个功能,但是我的板子上没有TMDS320DM365这颗芯片,除了FPGA和MSP430以外还有一颗ST公司的M4(arm),所以我想用这些来实现

    Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequences功能达到我的三维重建。

    Jeremy_Wu 您好,我的理解是,除了样板使用TMDS320DM365来实现意外,是否可以通过将需要的图片序列(最大96个平面)下载到flash里面,通过msp430或者我的M4(arm)来操作DLPC300寄存器命令来显示我需要的序列。所以我原本打算是否可以拿到TMDS320DM365相应操作DLPC300的源代码,这样我就可以在我的板子上进行修改,或者有没有其他资料或者博客写道关于这个的,我现在找到的资料都是通过TMDS320DM365来实现。

  • Jeremy_Wu您好,我在个文档找到一些信息(链接为:创建用于 DLP® LightCrafterTm 套件的多位深和多色图案序列 (Rev. A) (ti.com.cn)),里面的3.2章节写道.lua格式的可读文件对于没有使用DM365的产品是有帮助的,可以通过I2C配置DLPC300的寄存器,

    但是我又有疑问,通过.lua里面写的寄存器怎么去配置DLPC?因为.lua所写的寄存器我在贵公司官网上找的手册和资料都没有提及这些寄存器和它作用,所以我不知道如何下手,是否有相关的资料,或者能提供配置这部分的代码!非常感谢

  • 参考FPGA programming guide:

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa042

    DLPC300 I2C command

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu004

    推荐使用DLP3010LC EVM:

    www.ti.com/.../DLP3010LC

  • Jeremy_Wu 您好 ,谢谢你给我分享的这量个文件,但是这两个文件我之前已经全看过了,没有找到对我上面提的问题有用的信息,比如我上面截图的第三张图里面函数的输入0XFF,0SFD,0XFE表示什么我不清楚,因为没有找到对应的文件说明是什么意思,所以我没有办法进行开发,求助你们。

        我的问题主要是想不通过DM365来实现

    Multiple Bit Depth and Multiple Color Pattern Sequences这个功能,只用MSP430,FPAG,和我板子上的M4(arm可用不可用),所以我想求教你们有没有什么办法或者教程,或者有没有DM365对应的接口代码,我可以从代码中学习,自己去修改代码

  • Please submit your request on TI global supports:

    e2e.ti.com/.../dlp-products-forum

  • 好的 谢谢,我尝试一下