各位前輩們好
請問FPGA在啟動的時候是否有對於Flash的任何故障檢測機制呢?
以及在載入資料時,如何確保數據的一致性,有相關檢測機制嗎?
另外DLPComposer是否有Checksum 或相關測試機制,可以確認或檢測記憶體內的資料正確性呢?
謝謝。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位前輩們好
請問FPGA在啟動的時候是否有對於Flash的任何故障檢測機制呢?
以及在載入資料時,如何確保數據的一致性,有相關檢測機制嗎?
另外DLPComposer是否有Checksum 或相關測試機制,可以確認或檢測記憶體內的資料正確性呢?
謝謝。
FPGA完全按照Xilinx的来配置。
DLP control program
DGP对这个有特别版本要求
不是所有得有,根据产品要求。智能大灯得有。
Hi Jeremy
再次感謝您的回覆
請問您指的"對這個"是指哪一個呢?
以及"特別版本"又是指甚麼特別版本?UI Tool、IC還是FW?
因為您在上面截圖使用了DLP654x的Control Program 操作頁面,所以我想確認的是其Flash Program讀出的Checksum也適用DLP3021或DLP2021嗎?
以及TI有沒有相關工具能夠讀取,已經寫入Flash中的檔案Checksum是多少呢?
另外想再確認下Xilinx這顆IC具有Readback CRC的功能,請問在DLP3021或2021這系列的產品中是否有開啟相關SEUs的檢測機制呢?
謝謝。