Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP2010, DLP2010LC
TI的技术支持小伙伴
您好!
关于DLP160CP DMD芯片有一个疑问,
请问该芯片是否可以应用在机器3D视觉(结构光)场景应用呢?我在TI TLP机器视觉,“3D扫描视觉机器视觉产品”没有找到该芯片,是官网选型没有及时更新还是?
期待您的回复
祝好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在用于投影,结构光需要您自己开发。
是的,我们自己会开发的,我们目前在用的结构光方案是DLP2010.DLP3010,我的理解是只要能正常投影,就应该是可以正常投影出我们需要的条纹图结构光,只要这个DLP160CP这个DMD芯片是支持的。
我们已经通过TI的代理商,采购了对应.16的光机(DLP160CP),
需要确定的是,如果我们开发结构光是否有对应的DLP固件支持,或者把功能加进去时间大概多久?
后续可以通过我的邮箱联系(2607767122@qq.com)
所以结论就是如果开发结构光,DLP160CP这个DMD芯片是硬件上支持的,只是你们现在暂时没有对应的固件,如果要我们结构光开发工作进行下去你们是否可以提供验证版本的DLP固件呢?
你如果多看一些结构光方面文档,任何一个投影机都可以,和DLP固件没有关系。
在2年时间没有计划提供。请使用DLP 3010LC, DLP2010LC 等。不要等待DLP160CP,这个目前没有计划。