This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于HDMI光端机设计

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0421, DS92LV2421, DS32EL0421, LMH0341, LMH0340

你好,最近我在设计HDMI光端机,我设计的大概框图我画了一下,请帮你看看有什么问题,谢谢!

  • HDMI的Clock可能超出DS92LVxx的pixelclock的频率。

    目前的HDMI 光端机的方案,是基于4芯光纤,HDMI的4路TMDS信号,通过4颗并行的光模块进行传输。

    单纤方案,相比较而言,Chart 2的方案比Chart1能传输更高的数据率。

    DS92LV0421是4对LVDS 数据下,pixel clock 75MHz,  直接接HDMI, 有一路LVDS输入是空的。

    TFP501输出24bit RGB,可以用到DS92LV2421的最高75MHz Pixel Clock。

  • 寒号鸟 你好,

       非常感谢你的回复,我现在有两个疑问:

       1.HDMI Receiver(TFP501)输出的Pixel Clock 给DS92LV2421,这个时钟是否可以满足DS92LV2421对时钟输入的抖动的要求。

       2.DS92LV2421最高时钟是75MHZ,这样算下来,也只能达到1080I的输入74.25MHZ,如果需要做到1080P 148.5MHZ,有什么好的芯片推荐吗?

    谢谢!

  • Hi Honghui,

    补充一下,方案1,不可实现,DS92LV0421接收LVDS信号,HDMI输出是TMDS,是经过8b/10b编码的。

    2)和上面分析一样,方案2可行,可支持高清 720P.

    3)要支持1080P60,需要HDMI 转SDI,然后传输。方案HDMI-> FPGA+DS32EL0421(SDI)

  • Hi Honghui,

    方案2,可以支持720P,CLK大约71M. 1080p30不行,clk需要大约80M.(DS90UH925/926 85M可以)。

  • Jeff 你好,

       上面你提到的“方案HDMI-> FPGA+DS32EL0421(SDI) ”

           这个里面的FPGA的作用是什么TMDS信号转换成5BIT LVDS?有没有相关的信息,让我可以在网上找到相关的资料。

       还有,DS32EL0421输出是SDI信号,这样话,如果后端我使用LMH0341 SDI 解串器能解出来吗?

       在这个设计中DS32EL0421是不是也可以换成LMH0340?

  • Hi Honghui,

    看来你对此很了解。DS32EL0421/0124 是针对安防类应用的LMH0340 /LMH0341 cost down version. 二者可做兼容设计,pin脚有些不一样,软件相同。 所以当然可以用LMH0340替换ds32EL0421.

    FPGA 作用TMDS转换成5bit LVDS.

  • Jeff 你好,

           方案HDMI-> FPGA+DS32EL0421(SDI),这个方案中,FPGA的IP core,我在看以前的帖子中看到,好像是可以从TI得到,这个是需要购买还是需要走什么流程来得取,希望相关的信息可以发到我的邮箱 a_bc2001@139.com  或留言在这里。

    非常感谢Jeff.

  • Hi Honghui.,

    FPGA IP core 可以从TI免费得到,只需签一个NDA.你可以找TI的代理商,让他们联系对应的TI销售,他们就会去帮你做这个事情。时间大约两周。

  • hi jeff  :

         我现在调试SDI的接口,用的是FPGA来产生视屏源,通过LMH0340芯片来输出SDI图像,我现在遇到一个问题,怎么用FPGA来产生5bit的lvds信号,有什么参考或者数据格式标准吗?查了很多资料都没有找到,希望你能帮我解答!