This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

温度下降时,LMK04828B的PLL1失锁

LMK04828B配置如下:

硬件设计参考tida -010122

10MHz输入Clkin1,双pll模式,输出频率有:31.25MHz, 125MHz, 250MHz

Feedback Mux = SYSREF = 31.25MHz

生产了15块板材。大多数有以下现象:

这些板卡通电后,我们用一个小风扇冷却,PLL1和PLL2的锁定指示led会常亮持不变。但是当我们尝试使用一个更强大的风扇(聚焦于LMK04828B)降温时, PLL1的锁定指示led会闪烁,而PLL2锁控led不会闪烁。然后再换成小风扇,PLL1锁led会逐渐保持灯的亮着。

所有这些板卡都曾经浸泡在3M的氟化电子溶液中。

  • 您好, 听起来好像是更强大的风扇作用于芯片的力更大,导致与工作异常. 但是这种应用还是第一次遇到, 另外, 浸泡在电子溶液中的目的是什么?
    每块芯片的储存条件是不一样的,比如潮湿敏感度等级不一样, 那么浸泡后,都还能正常工作吗?