This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS110DF111SQ调试问题

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS110DF111EVM, DPS-DONGLE-EVM, USB2ANY

你好,我们产品使用intel 82599 GbE Controller + retimer DS110DF111SQ ,引出1个10G SFI光口,通过外部的EEPROM来配置 DS110DF111的参数。

在使用EEPROM来配置 DS110DF111SQ时,SFI光口一直无法link上。但是将 DS110DF111SQ 配置成PIN control  mode,可以正常link。请帮忙确认一下寄存器配置是否正确;如果不是EEPROM配置问题,可能是哪里有问题? 线路见说明文档。

1.PIN control  mode,可以正常link时,配置如下:

VOD Setting:VODA/B=0(600mv)说明.docx

De-Emphasis Setting:DEMA/B=0(0db)

2.使用EEPROM mode,光口无法link,寄存器配置如下:

 REG 00x2F[7:4]=1100;//10.3125 Gbps data rate。

 REG 0x31[6:5]=00; //Adapt mode 0。

 REG 0x2D[3]=1;//override the EQ setting。

 REG 0x03[7:0]=00; //EQ=0。

 REG 0X3A[7:0]=00; 

 REG 0x40[7:0]=00; 

 REG 0x1E[3]=1;//Disable the DFE。

 REG 0x2d[2:0]=000;//Driver VOD 600mv。

 REG 0x15[2:0]=000;//De-Emphasis 0db。

 REG 0x09[5]=1;//Enable Override Output Mux。

 REG 0x1E[7:5]=000; //Select RAW data (CDR Bypass)。

3.另外还有一个问题: 我在使用SigCon Architect tool来生成.hex文件方式是否正确,请见说明文档。