This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DS09LV047A功耗过大

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A, DS90LV048A, SN74LVC8T245

您好:

       最近在使用DS09LV047A(TSSOP)这款芯片进行LVTTL和LVDS的转换,单个芯片4路转换全部运行,数据率25MHz,芯片使用3.3V供电,信号也为3.3V,但是会有过充,信号峰峰值最大可达3.6V,此时DS09LV047A的功耗将近2W,请问该芯片的功耗本身就是这么大吗。

谢谢

刘闯

  • 您好,
    您是在常温下测量的吗,DS90LV047A没有这么大的功耗,ICCL最大到30mA(RL = 100 Ω all channels, DIN = VCC
    or GND (all inputs) )
  • 您好,您是怎么计算的功耗?建议参考下面应用手册中的计算功耗的方法:
    www.ti.com/.../snoa233b.pdf
  • 非常感谢您的回复,我是在常温下测试的,LVDS输出端并联的100Ω电阻,芯片是单独供电的,通过观察电流计算的功耗。
  • 非常感谢您的回复,因为是PCB板上面只有这一个芯片,采用外部电源供电,直接通过电源的电压*电流得出的功耗。
  • 非常感谢您的回复,我是因为芯片采用外部独立电源供电,可以直接查看电流和电压。
  • 您通过EN管脚禁用IC,测得输入功率是多少呢
    您使用的是DS90LV048A receiver 吗
    差分线是使用的双绞线还是PCB线?通常介质的特性差分阻抗在100Ω的范围内,100Ω的终端电阻器(选择与介质匹配),并尽可能靠近接收器输入引脚。如果阻抗不连续,信号沿传输线传输就会有反射产生,反射的结果将造成过冲,
    不知道这么大的输入功率是不是因为信号的过冲造成呢呢
  • 通过EN管脚禁用IC时,功耗很小,电流只有ma级别,当把输入信号幅度降为2.4V(加上过冲信号峰峰值为3.18V)时,DS90LV047器件恢复正常。功耗也恢复正常,LVDS输出端处于NC状态,只是在P/N之间连接了一个100Ω的电阻。
    请问如果输入信号幅值过大,会引起器件功耗上升吗。
  • 我没有找到DS09LV047A其输入电路结构,不知道其输入管脚电压大于其电源管脚VCC电压会有怎样的影响,但是数据手册6.5 Electrical Characteristics表格里描述输入高电平电压VIH最大到VCC,如果输入信号大于VCC,是不能保证其可靠性的,因此,为了保证其可靠的正常工作,要使其输入信号幅值不要大于VCC
  • 按照您所说的建议,应该解决掉信号过冲的问题,但是由于在信号端没有加匹配电阻,所以我们将输入信号的幅值进行了缩小,信号经过SN74LVC8T245后进入了DS90LV047A的输入端,我们将SN74LVC8T245的电压降低为2.4V后,在DS90LV047A输入端测试了25MHz波形图,如下所示:

    信号过冲依然存在,但是过冲点的电压为2.2V---1.9V,而DS90LV047A的VIH的最小值为2.0V,请问这种状态下会造成输入信号的误判吗。

  • 这种情况不能保证没有误判,我不明白您的信号为什么会有这么大过冲,您走线比较长吗,您的电路图可以附上来吗
  • 您好,我的整个互联系统框图如下:两块板卡之间由30cm长的J30J线缆连接,且信号数量较多,12根25M信号,框图只是列举其中一根。昨天的图片为DS90LV047的输入端(信号末端)测试得出。

    下图为原理图,DS90LV047A芯片的电源采用独立3.3V供电。

    非常感谢您的回复

  • 您好,我的整个互联系统框图如下:两块板卡之间由30cm长的J30J线缆连接,且信号数量较多,12根25M信号,框图只是列举其中一根。昨天的图片为DS90LV047的输入端(信号末端)测试得出。

    下图为原理图,DS90LV047A芯片的电源采用独立3.3V供电。

    非常感谢您的回复

  • 我想这很可能是两块板卡之间走线过长造成的,这么长的走线会有比较大的寄生电容,您可以串个几十欧姆的电阻看是否可以减小过冲