初次使用汽车以太网T1 PHY芯片,麻烦多多指导。
操作:
1. MCU通过RMII接口与该T1芯片连接。
2. MCU的另一个RMII口接传统以太网TX,程序已跑通(可以PING通)。
3. 上电后,对T1芯片无任何操作,程序是上面传统以太网TX的代码修改(配置与T1芯片对接的RMII端口)。
4. 测试时,该T1接口接到T1转TX转接器,转接器的TX口接到PC机。结果状态灯LED1有亮,PING设备时,LED1闪烁,但是PING不通。
故想请问,DP83TC811R-Q1如何驱动?需要设置哪些寄存器以及如何设置?才能正常工作。
谢谢!