由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DS90UB953-Q1: DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1 的延迟

Part Number: DS90UB953-Q1

问:该规格仅指定了 GPIO 的延迟,是否可以知道两个器件的端到端延迟?不需要非常准确的答案,只需要知道是几纳秒/微秒/毫秒就足够了。

  • 答:

    对于 953/954,延迟主要由 954 中的线路缓冲器决定。与 954 线路缓冲器时间相比,953 产生的延迟和通过电缆的传播延迟较小。 

    954 可缓冲来自每个 RX 端口的最多 2 条线路,因此延迟大致等于线路时间的 2 倍。 

    示例对于 1280x800 @ 60Hz,视频线路时间约为 20.1us:

    因此,总缓冲时间约为 40.2us,这大致等于整个 953/954 链的总延迟。