TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TUSB8041: USB 集线器的上电和复位时序要求是什么?

Part Number: TUSB8041
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, , TUSB8044, TUSB8042A, TUSB8043, TUSB8020B, TUSB8043A, TUSB8042

问:当使用 TUSB8041 时,哪个电源首先斜升是否重要,它如何影响上电复位时序?

  • 答:TUSB8041 数据表中有一项要求(下面的注释 [1]),规定如果使用被动复位电路,VDD33 必须在 VDD11 之后斜升。  该要求旨在防止客户在 1.1V 和 GRSTz 上的内部上拉电阻器升至 3.3V 之前斜升 3.3V,否则会在 1.1V 电源轨上电之前完成被动复位,从而导致复位无效。 

    在实际应用中,大多数实施方案同时(或在 us 以内)具有 3.3V 和 1.1V 斜坡,并且在被动复位电路引脚上包含足够大的电容,以便在电源轨稳定后的所需时间内使复位引脚保持低电平。评估模块就是这样。   GRSTz 引脚上的电容器将根据平台中的斜坡时间而变化。  1uF 对于许多应用而言是可以接受的,如果斜坡时间较长,则 2.2uF 可提供更大的裕度。

     如果设计中有主动复位电路(这不依赖于 GRSTz 上的内部上拉电阻器),则电源轨时序无关紧要。

    此信息也适用于 TUSB8044A、TUSB8043A、TUSB8042A、TUSB8044、TUSB8043、TUSB8042、TUSB8041A、TUSB4041、TUSB4020B、TUSB8020B。