Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040, TUSB8042, TUSB8041, , TUSB8041-Q1, TUSB8020B-Q1
我想问一下USB Hub
1)是不是类似于模拟开关,是分时复用的?
2)Hub对Host一端和对Device一端都是同一个Speed, 例如USB3.0 Hub, 两端都是Super Speed?
答案是不是对所有USB Hub都通用,而不仅仅是本问题所选型号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想问一下USB Hub
1)是不是类似于模拟开关,是分时复用的?
2)Hub对Host一端和对Device一端都是同一个Speed, 例如USB3.0 Hub, 两端都是Super Speed?
答案是不是对所有USB Hub都通用,而不仅仅是本问题所选型号?
您好,
1. 和开关功能是不一样的,TUSB8040 是一个集线器,上行USB端口接Host,下行端口可以同时接四个USB 器件。
2. 是这样的。 如果上行端口接的是高速,全速或者低速USB 接口的话,那么下行端口是不支持superspeed超高速的。 如果上行端口支持全速或者低速的话 ,那么下行端口超高速和高速是不支持的。
下行端口通讯速率之和不超过上行的最高限速?例如USB3.0是5Gbps.但是可以同时向上行发送数据。Hub可能存在某种FIFO,存储数据并向上行发送数据?
是的,下行端口的速率不能超过上行端口的速率。 HUB的应用架构我找了下,您参考下TUSB8042的,或者说HUB的主要应用就是USB 接口的拓展。通过HUB,host可以和多个下行USB device进行通信。
是需要用用户自己写的,TUSB8041 有EEPROM programming Tool.但是官网没有提供,这样,您参考下面这个帖子,在英文E2E上发帖:
另外,TUSB8040A1这款目前处于“不推荐使用新设计"中,所以为了保证您的供货正常,如果正处于项目的选型阶段,建议您使用TUSB8042A替代。
您好,我这边看了下,TUSB8041或者TUSB802B 不需要EEPROM也是可以工作的。
需要Programming tool只是针对I 2C 对EEPROM配置。但是EEPROM是可选的,不使用也可以。
另外,后缀Q1 和没有后缀的性能都是一样的,Q1 是汽车级应用。