hello,team成员
你们好,有个问题请教一下:
我们应用DP83TG720S-Q1芯片的千兆以太网设计中,在实际出来的产品上测试PHY的物理层,发现有一项测试MDI mode conversion loss 未通过;具体如下:
请问这个问题出现的原因有哪些?你们建议如果来解决这个问题呢?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hello,team成员
你们好,有个问题请教一下:
我们应用DP83TG720S-Q1芯片的千兆以太网设计中,在实际出来的产品上测试PHY的物理层,发现有一项测试MDI mode conversion loss 未通过;具体如下:
请问这个问题出现的原因有哪些?你们建议如果来解决这个问题呢?谢谢
您好,
为更加有效地解决您的问题,我已将您的问题发布在E2E英文技术论坛上,请更了解这款芯片的TI资深工程师为您解答,一旦得到回复后我会立即回复给您。帖子链接如下,您也可以关注帖子,以方便查看或追问后续疑问。
有两个测试方法,分别由不同的客户选择外部实验室,其中一个测试方法如下,另一个待确认;
YF_1000Base_T1_PMA_测试项目:MDI模式转换损耗(MDI Mode Conversion Loss Adaptor Verification)测试
测试工具:
测试过程:
(1)连接校准件,开始校准两个端口。
(2)取掉校准件,将RF线束连接测试夹具。
(3)将DUT设置为SLAVE模式,连接夹具和DUT
(4)点击Next,开始测试。
收到如下回复,
Mode-Conversion is sensitive. Layout and components (between PHY and connector) also make a difference.
What is the mismatch between TRD_P & TRD_M impedance/length and could you share the CMC being used?
Mode-Conversion非常敏感,Layout 和组件(PHY和连接器之间)也会有所不同。
TRD_P和TRD_M阻抗/长度之间的不匹配是什么?您是否可以共享正在使用的CMC?
您是在找下面文档吗,如果不是的话,建议您联系Haury,他们团队比我们拥有更多的资源。
DP83TG720: Configuring for Open Alliance Specification Compliance