大家好:
在我的项目中,需要将CPU输出的视频LVDS信号传输30~50米,计划采用DS90UB927Q和DS90UB928Q来实现。阅读datasheet后,发现串化后的信号只能传输10米距离,有几个问题向TI或有过此IC应用的朋友请教:
1、在datasheet中,DS90UB927Q可以采用中继的办法,但只提到了采用2级中继(估计了一下最多传输30米),此IC是否支持3、4级中继?
2、如果中继的办法不能实现,是否可以在DS90UB927Q的输出端再增加一级cabledriver,如果可以的话,有什么型号的cabledriver可以推荐?
3、如果用同轴电缆传输,是否可以用LMH0302 和DS90UB927Q连接实现cabledriver和阻抗转换(不实现SDI),两者串行接口在带宽和电源摆幅上是一致的,但在手册上没法看出其它的区别。
谢谢!