Part Number: SN65DSI86-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
你好我这边的使用,sn65dsi86实现,dsi转dp信号点亮屏幕 ,使用DSIA的4lane,dp lanes 是2 lane,refclk使用的是外部时钟,19.2MHZ。当前DSI信号和DP信号及refclk都是有的,link training也通过了。但是就是没显示画面,能帮忙判断一下怎么回事吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN65DSI86-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
你好我这边的使用,sn65dsi86实现,dsi转dp信号点亮屏幕 ,使用DSIA的4lane,dp lanes 是2 lane,refclk使用的是外部时钟,19.2MHZ。当前DSI信号和DP信号及refclk都是有的,link training也通过了。但是就是没显示画面,能帮忙判断一下怎么回事吗?

您好,您的问题我们需要升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。
你好 zhou,
谢谢您的回复,我看了这个帖子。我这边的屏幕确实不支持ASSR,但硬件设计上无法禁用ASSR,我们在尝试修改硬件设计。
但我有一个疑问,屏幕虽然无法支持ASSR,为什么color bar可以显示,但DSI输出的数据流就无法显示呢?我根据第一条的方法查看了F0-F8寄存器确实也没有DSI数据的报错。我觉得即使不支持ASSR,color bar和dsi输出的现象应该一致才对。
这个能再帮忙问一下吗?
您好,
屏幕虽然无法支持ASSR,为什么color bar可以显示,但DSI输出的数据流就无法显示呢?我根据第一条的方法查看了F0-F8寄存器确实也没有DSI数据的报错。我觉得即使不支持ASSR,color bar和dsi输出的现象应该一致才对。
对的,colorbar和 DSI 输出应该一致。
您可以先尝试修改硬件,如果进行修改后问题仍然存在,我们可以更深入地研究该问题。