This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CD74HC393: 关于计数器的几个基础问题

Part Number: CD74HC393

CD74HC393数据表的几个截图

问题1:如中间图所示,如果计数到HHHH,不进行人为复位,下一个时钟信号来了后,会自动变成0000吗?还是说必须把最高位给拉到复位脚,强制变0000?

问题2:这个计数器是下边沿触发,我想给它供电到6V,保证有最大的工作频率,但是进去的是27MHz的正弦信号,峰峰值5V,中心值3V,可以识别吗?可能存在什么问题?

问题3:有什么可以参考的应用电路推荐的吗?

  • 您好,

    1、根据它的工作原理,我理解的是它会在下一个时钟信号从HHHH自动变成0000,但是我没有实际验证,数据手册也没有详细说明,不知道您是否有机会实际验证一下?

    2、27MHz的正弦信号,您这里指CP脉冲信号吗?这里要求脉冲宽度最小17ns,如果是27MHZ正弦波,周期是37ns,半个周期是18.5ns,感觉比较悬;

    3、CD74HC393的管脚比较简单,很抱歉,没有关于它的参考电路。

  • 感谢回复。

    如你在datasheet中得这个截图,所以我计划工作电压给6V,数据手册中不是标注MIN     最差可保证工作频率35MHz,脉冲宽度14ns,看起来可以。

    问题是这个计数器是下降沿触发,正弦信号的变化率不知道它能识别不?

    如果不行,前面想加一级非门,电平触发翻转,这个高低状态门限很大,出来的绝对就是方波,计数器应该就可以很好识别了。这个非门有推荐的吗?

    工作电压5V,输入正弦峰峰值不超过5V,中心保证在2.5V.频率还是27MHz.

  • 我这边有TINA,不知道带这个模型不?没有给TINA中导入过。你那边可以试试吗?

  • 如你在datasheet中得这个截图,所以我计划工作电压给6V,数据手册中不是标注MIN     最差可保证工作频率35MHz,脉冲宽度14ns,看起来可以。

    脉冲宽度14ns是在工作环境温度25℃时的参数,设备不可能总是工作在25℃,因此您至少需要看-40℃ ~ 85℃这个温度范围的参数。

    咱们先看脉冲宽度是否满足要求:

    可以识别的高电平至少是4.2V,如果是27MHZ正弦波,那么到达4.2V的时间可以根据1.7V=2.5Vsin(2π*f*t)来计算。2πft=42.84364°--> t=8.8ns,27MHZ的半周期时间是18.5ns,那么高电平时间是18.5ns-2*8.8ns=0.9ns<17ns,因此是不满足要求的。

    关于这个公式:1.7V=2.5Vsin(2π*f*t),正弦波中心值是2.5V,算的是从2.5V升至4.2V(4.2-2.5=1.7V)的时间。这里是不是没有计算错?

  • 好吧,谢谢,我在再找找。

    可以考虑先找个高速非门,低电平和高电平门限合适的,然后再重新找个计数器。

    感谢你的热心帮助。