This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74AVC32T245: 用在Camera Link电平转换时时钟波形不正确

Part Number: SN74AVC32T245

SN74AVC32T245用RGB888转Camera Link芯片的前级做电平转换,1.8V转3.3V,转出的时钟波形失真,输入SN74AVC32T245的RGB888信号速度低于100Mbps

  • 您好,

    SN74AVC32T245在15pF 2KΩ负载条件下最大可以支持到380Mbps,如果在低于100Mbps速率下输出波形失真,我想可能是负载电容太大的缘故,比如信号输出端走线比较长、信号接收端输入电容较大,都会增加SN74AVC32T245的输出负载电容。您可以同时附上输入和输出波形吗?我看下以做进一步判断

  • 第一张是电平转换芯片的信号输入图,第二张是电平转换芯片的信号输出图。

  • 相信您也发现了 SN74AVC32T245输入信号有上升沿和下降沿变化速率要求,看输入波形不再像数字信号了,变成了三角波,下降沿相对上升沿变化速率更慢。

    看输入信号是典型的电容充电波形,不知道您是否有办法改善一下输入波形?输入波形的改善相信会对输出波形的改善有帮助。

    现不知道您输入走线长度和输出走线长度是不是都比较长?输入和输出端都需要缩短走线长度以减小寄生电容的影响。

  • 好的,不过输入波形我们无法改善,现在缩短了走线,等打样后再测试一下

  • 好的,等您测试后反馈