请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226工具/软件:
大家好:
我在我们的应用中使用了 INA226 电流/电压监控器、遇到了问题 ALERT 引脚功能 。 警报信号连接至 NXP S32K311 MCU 外部中断引脚。
我们已配置 INA226 并满足所需的要求 警报限值 (0x07) 并启用中的相应功能 SOL 位的屏蔽/使能寄存器 (0x06) 。 但是、在突发的峰值电流条件(超过编程限制)下、 ALERT 引脚不 会触发 MCU 上的外部中断 。
主要详细信息:
- 器件: INA226
- ALERT 引脚通过 1kΩ 电阻器上拉至 5V。
- 警报极性:默认(低电平有效)。
- 配置的分流/总线转换时间:持续监控 1.1ms。
- 电流限值:5A、用于 (SOL) 分流电压过压
- 观察:当输入电流缓慢增加时、ALERT 引脚触发。 但是、如果我直接设置 7A、则不会触发警报 。