This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9361:输入偏置电流

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1597597/tlv9361-input-bias-current

器件型号: TLV9361

您好的团队、

关于输入偏置电流、仅列出了典型值、但最大值是多少? 另外、当工作温度范围为–40°C 至+125°C 时、可能的最大输入偏置电流是多少? 是否可以使用图 6-10 中数据的值?

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们无法提供产品数据表中未列出的最大值。 但是、您可以估算输入偏置电流在整个温度范围内的典型值、因为这是 ESD 二极管的漏电流、每 10 摄氏度约加倍。我还包括了下面来自 PDS 的图。

    此致、  
    Chris Featherstone