This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221 — 问题

Guru**** 2796955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, LM317, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1596377/tpa3221-tpa3221---problems

器件型号: TPA3221
主题中讨论的其他器件: LM317TPA3220

嗨、大家好、这个带有 EVM 的 TPA3221 PCB 建议使用了元件、但问题出在哪里。

20251209_133336.jpgimage.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些示波器捕获了哪些引脚?

    您能分享一下原理图吗?

    您的输入设置是什么?

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些示波器捕获了哪些引脚?

    您能分享一下原理图吗?

    您的输入设置是什么?

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我使用的原理图。

    使用 PSU - PVDD 为 26V、LM317 为 5V  
    示波器在输出 LC 滤波器之前捕获器件、通道 1(黄色)为 OUT1、通道 2(蓝色)为 OUT2
    使用的输出电感器 — 线圈工艺- ua8013-ALD 和电容器 680nf
    仍然保持开路

    我已经使用 TPA3221 和 TPA3220 测试了同一 PCB。 两个都有相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在移除输出 LC 滤波器的情况下拍摄输出的示波器屏幕截图?  

    您还可以探测 PVDD 吗?  

    请注意、这些器件的输出 即使没有输入也始终会切换、除非处于关断模式。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是没有 LC 滤波器时的输出示波器屏幕截图。

    附加的待测 PCB、在输入端尝试了不同品牌的 1uf 电容、但未使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的探头如何连接到输出?

    此外、波形的峰值电压是多少? Divisons 似乎被设置为 100V、所以我有点困惑。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面的图像显示了我如何连接探头进行测试

    这里是读数。 开关频率保持不变、但 OUT1 的读数会频繁变化、无法诊断。 如果 PCB 或元件出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用扬声器或电阻负载进行了测试?

    OUT1 开关波形看起来更像预期的 PWM。

    您是否尝试过将音频输入连接到设备?  

    此致、

    Sebastian