Other Parts Discussed in Thread: LM101AJAN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM101AJAN
我正在寻找 M38510/10101BGA 运算放大器的替代产品、建议使用 LM101A 和 LM101AJAN 作为替代产品。 根据 MIL-M-38510/101K 引脚 8 在 TO-99 外壳上悬空 (NC)。 然而、在查看 LM101A 和 LM101AJAN 的原理图时、看起来 PIN-8 连接到 Q7 的集电极、这会使它们的 M38510/10103BGA 运算放大器不是 M38510/10101BGA 运算放大器、对吗? 您能否确认对于 TO-99 情况、LM101A 和/或 LM101AJAN 上的引脚 8 是否悬空?