Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, TAS2563, TAS2781
器件型号: TAS2563QFNEVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563、TAS2562、 TAS2781
TI 器件型号 TAS2563 已集成在一款基于 Yocto 和内核版本 6.12 (NXP) 的 i.MX95 SOC 的产品中。
在这里、我正在寻找相应的驱动程序支持来识别 TAS2562 硬件并使用其功能。
以前、我的一个同事工作过相同的、但使用内核版本 6.6 时、下面是相同用例的票证链接。
TAS2563:TAS2563 集成在具有 IMX95 的 Linux 内核 6.6 上。 驱动程序已加载、在 aplay 中检测到卡。 但 48KHz wav 文件不是运行的。 -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛
上述论坛中建议的更改是否也适用于内核 6.12?
如果不是、请就此新案例寻求支持。