This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:需要设计审查

Guru**** 2507935 points
Other Parts Discussed in Thread: INA290, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066299/ina290-need-design-review

部件号:INA290
“线程: LM5069”中讨论的其它部件

需要对 INA290进行设计审查,以确保电流额定值和电压将在以下情况下下降:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam 您好,

    对于最大电流36.7A,INA290的输出将无效。   

    INA290A2为50 V/V

    最大电流时的输出电压= 36.7A * 2mΩ* 50V/V = 3.67V,该电压大于 Vsupply,将无效。

    最大输出电压= 3.3V-0.025V (回转高)=3.275V   

    因此,最大电流是按照以下规格计算得出的。  请记住不包括的容差。  通常最大容差通常为电阻值。

    3.275 / 50V/V 2mΩ=最大电流测量有效= 32.75A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    LM5069电流限制设置为36.7A (最坏情况下),但实际电流不超过33A。 计算方法如下:

    此外,我正在使用的2MR 是部件号: KRL6432E-M-R002-G-T1 (3W)。 您是否发现由于电阻器的额定功率而导致的任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam 您好,

    请记住,如果您的电源是3.3V,则由于挥发性高限制,您将无法达到3.3V。  至于电阻器,您认为电阻器可以在室温下处理电流是正确的。  请注意,电阻器会随着环境温度降级。  电阻也会随温度变化而变化,变化为100ppm/°C  我找不到电阻器的封装损耗,但如果您不是以最大电流运行,则不应该出现问题。  唯一的问题是验证电阻器在您的应用和温度范围内的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我已经设计了33A,但由于某种原因,我的电流会升高到35A,那么输出是否会显示3.3V 并饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam 您好,

    是的,但饱和度将比您的3.3V 供电电压低25mV。  因此,电流可能会更高,但我们的限值是低于电源电压25mV,且无电流消耗。  就像我计算的,超过最大输出电压的电压为3.275V。  一旦从输出中抽取电流,电压就会降级。  更多有关挥杆限制的详细信息, 请访问 https://www.ti.com/lit/an/sboa519/sboa519.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了它,我的计算结果将会改变为3.275V 的最大值。 非常感谢。 只需确保此电路不会产生电压降等问题,并在为高达1500uF 等电容负载供电时产生问题,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam,

    即使快速瞬态电流会飙升并在短时间内产生较大电流,电容器的更换通常也不会成为问题,它只会使输入饱和很短时间,然后它将恢复。  如果电流大于您计算的电流。   只要设置不超过您的“绝对最高评级”,我认为您在2mΩ Ω 上不会获得30V (INA290的最大差值)。